下载免费3D CAD 模型

我们一直致力于支援设计工程师, RS Components 提供3D CAD 模型, 免费下载, 多种文件格式 -包括 SolidWorks、Autodesk 和 TURBOCAD - 可以直接导入到所有最流行的计算机辅助设计软件。

如果你还没有注册RS在线,只要立即进行简单注册, 就可以轻松浏览左侧的电子和自动化技术,查找您选择的3D CAD模型。

立刻注册

Designspark Mechanical 是一款免费的功能齐全的3D 设计包,具有直观的几何创作技术。这些技术将辅助您生成 改变世界的设计,前所未有地轻松快捷,且更具创造性。

  • 功能齐全,免费提供
  • 功能强大且易于使用
  • 兼容现有的 RS 3D CAD模型

3D CAD 实用信息

3D CAD 教程视频

观看视频教程,查看如何搜索和下载3D CAD 模型。

3D CAD 模型查看器

3D CAD模型查看器要求Java运行环境(JRE),您的系统需启用 Java 。

3D CAD模型查看器要求Java运行环境(JRE),您的系统需启用 Java 。http://www.java.com/en/download/manual.jsp.

3D CAD模型查看器要求Java运行环境(JRE),您的系统需启用 Java 。

3D CAD模型查看器要求Java运行环境(JRE),您的系统需启用 Java 。http://www.java.com/en/download/manual.jsp.

3D CAD模型查看器要求Java运行环境(JRE),您的系统需启用 Java 。

3D CAD模型查看器要求Java运行环境(JRE),您的系统需启用 Java 。http://www.java.com/en/download/manual.jsp.

3D CAD模型查看器要求Java运行环境(JRE),您的系统需启用 Java 。

3D CAD模型查看器要求Java运行环境(JRE),您的系统需启用 Java 。http://www.java.com/en/download/manual.jsp.

查看
3D CAD 模型示例:

连接器自动化开关机械

3D CAD 模型文件格式显示隐藏

Solidworks (.sldasm)

Solidworks is one of the most popular parametric-based modelling tools on the market. Solidworks is developed by Dassault Systèmes.

Top Solid (.top)

Top Solid is a fully integrated CAD/CAM software that enables users to design and manufacture their parts using a common software platform.

Inventor (.ipt)

Inventor, developed by industry leader Autodesk, is a parametric-based modelling tool that integrates motion simulation and stress analysis into the design environment.

Pro/Engineer Neutral (.neu)

Pro/Engineer from PTC was one of the first CAD systems to offer parametric, feature-based, associative solid modelling.

Solid Edge (.asm)

Solid Edge is a software tool that offers full parametric based modelling, along with links to PLM (Product Lifecycle Management) software.

SketchUp (.skp)

SketchUp is the leading free-to-market 3D modelling tool. Previously developed by Google, the tool is now published by Trimble.

Parasolid (.x_t)

Parasolid is a geometric modelling kernel owned by Siemens PLM Software. It provides the core functionality for many of the parametric-based modelling tools on the market today.

Catia V4 (.model)

CATIA is a multi-platform CAD/CAM software suite from Dassault Systèmes. A high-end professional tool, CATIA is the cornerstone of the Dassault Systemes product lifecycle management software suite.

TurboCAD (.tcw)

TurboCAD was originally developed as a low cost alternative to AutoCAD in the 2D drafting market. Now in the 19th version, it continues to offer low cost access to 3D modelling.

SpaceClaim (.scdoc)

SpaceClaim is the leading direct-modelling tool on the market, offering very intuitive modelling combined with powerful professional features, making it a real alternative to more traditional parametric-based tools.

常见问题显示隐藏

问 -我的浏览器没有 Java, 哪里可以下载最新的Java软件?

答 -如果没有安装Java,你可以下载Java应用程序,请前往 http://www.java.com/en/selectlanguage.jsp

问 -我的浏览器无法正确显示3D CAD模型,该怎么做?

答 -查看器在以下浏览器中可实现最佳显示:IE7、IE8、Firefox、Chrome,你可以点击浏览器刷新键或滚动浏览器窗口来刷新图像。

问 -我们的浏览器不允许使用Java,该怎么做?

答 -该浏览器需要Java来显示三维图像,您需要点击“点击获得更多图像”的链接,查看产品图像或线条图。即使没有Java也可以下载3D CAD模型。

问 -我可以下载一个下拉菜单中未显示的3D CAD模型,在CAD应用中使用吗?

答 -RS仅支持下拉菜单中的固有3D CAD格式,如果您的三维系统或版本没有出现在下拉菜单中,请尝试导入STEP、IGES等中立格式。

问 -一点击3D CAD模型,就开始飞速旋转,怎样避免这种情况?

答 -请点击CAD查看器中的那个小房子图标。

问 -点击链接获得更多图像时,发现与3D CAD模型图像不同,哪个是正确的?

答 -3D CAD模型是正确的,照片或线条图只是通用图像,适合该系列的若干产品,仅供参考。

问 -我想下载一个3D CAD模型,但没有RS账户,该怎么做?

答 -无需RS账户也可以下载3D CAD模型。您只需点击链接并填写个人资料, 注册成为网络用户后便可以下载3D CAD模型。

问 -我忘记了用户名和密码,但想下载3D CAD模型,该怎么做?

答 -点击登录链接,然后点击忘记用户名/密码的链接。

问 -我不喜欢3D CAD模型图像,怎样将其关掉?

答 -3D CAD模型图像是我们网站的特色,无法关掉。我们会很快更新网站,提供给您关闭3D查看器的选项。

问 -我想获得某个部件编号的3D CAD模型,但网站不提供该模型,我该怎么做?

答 -您只能获得RS网站提供下载的3D CAD模型,但我们一直坚持升级3D CAD模型库,也许您很快会获得所需的模型。

问 -我的CAD系统无法显示3D CAD模型文件的元数据,该怎么做?

答 -下载档中包括一个关于部件信息的文档,您可以尝试将文档导入您的CAD系统BOM(物料清单)管理器。

问 -为什么3D CAD模型是灰色的?

答 -为了最小化电脑资源消耗以提供最快的响应,模型大部分以通用颜色呈现。

问 -我可以把3D模型导入DesignSpark PCB吗?

答 -DesignSpark PCB是一个2D绘图软件包,不能导入3D模型。不过,可以导入一些RS提供的的2D模型。

问 -哪种2D绘图格式可以导入DesignSpark PCB?

答 -DXF格式图可以导入到DesignSpark PCB。下载绘图样时,请选择“2D DXF13”。

问 -演示将2D图导入DesignSpark PCB的教学视频有吗?

答 -是的,请访问

问 -我可以从DesignSpark PCB导出3D模型吗?

答 -DesignSpark PCB可以IDF格式导出文件。这可以转换成3D CAD软件套件可读的格式。详细资料请访问

问 -我从来没有尝试过3D建模。有简单省钱的方法让我尝试一下吗?

答 -DesignSpark Mechanical 是一款免费的3D设计工具,由RS Components发布。该工具可以从http://www.designspark.com/mechanical/免费下载。要了解该工具更多相关信息,请访问Designspark网站www.designspark.com/mechanical >。