新闻稿
RS Components 荣获《国际电子商情》“读者最满意目录分销商”殊荣
中国, 2009年6月26日 :
全球领先的电子元器件分销商RS Components近日宣布,由电子行业知名媒体《国际电子商情》主办的“2009年中国电子元器件分销商调查”近日揭晓,RS Components荣获“读者最满意目录分销商”殊荣。
“2009年中国电子元器件分销商调查”是在全球金融风暴的背景下进行的。在这样的大环境下,客户处理库存和现金流非常谨慎;而同时为了保持竞争优势,加快新产品研发和上市时间变得尤其重要。作为全球领先的高端服务分销商,RS充分理解客户既要节约成本、又渴望得到称心服务的需求。与此同时,RS还对工程师的采购行为进行调研分析,对目前经济环境中的市场需求特性做出迅速反应,以便帮助客户保持竞争优势。
在此次调查中,一个明显的趋势是客户对分销商选择和评估要素提出了更高的要求,需要分销商提供各项增值服务的水平有所提升。调查显示,在选择授权分销商时,制造商最希望得到的增值服务分别是技术支持、灵活的付款方式和小批量采购,而这些恰好与RS 近年的市场策略不谋而合。
今年的调查共收到了1,200余份来自买家的有效回复,其中54%的回复者来自于OEM/ODM公司,另外还有27%来自于EMS提供商。回复者所涉及的领域主要包括消费类电子及家电、通信系统与设备,以及计算机及其周边设备、控制/安全/测试及医疗设备、汽车电子/航空电子及军工产品等,基本覆盖了各类不同规模、业务模式及应用领域。RS也正在拓展不同的市场领域,为需要小批量、高混合元件支持的工程师客户群体提供支持。此次获奖是对RS过去几年的努力给予的肯定,同时更加坚定了RS为中国的电子产业创新提供专业服务的信念。
RS Components 简介
Electrocomponents集团是全球最大的电子、机电和工业组件目录及网络分销商之一。
RS Components、Radiospares、Radionics和Allied Electronics是Electrocomponents集团在美国注册的四个运营品牌,为全球80多个国家近160万客户提供服务。通过遍布27个国家的运营网络和16个仓库,RS分销来自2,500多家供货商的45万种产品。
集团每年的营业额超过9.25亿英镑,并已在伦敦证券交易所上市。
详情请登陆集团网站 : www.rs-components.com .