新闻稿
RS Components 成为安捷伦科技公司新款经济型示波器产品 在中国及香港地区的独家分销商
功能强大的新型示波器可以优惠的价格帮助工程师、技术人员及教师提升工作效率
中国, 2012年6月27日 :
全球领先电子与维修产品高端服务分销商、Electrocomponents plc集团公司(LSE:ECM)的贸易品牌RS Components公司已与安捷伦科技公司(NYSE: A)签约,成为安捷伦新款1000B系列示波器产品在中国及香港地区的独家分销商。这四款新的二通道示波器型号,带宽从50 MHz到150 MHz不等,不仅功能强大,而且价格极具吸引力,是广大工程师、技术人员和教师的理想选择。
安捷伦公司示波器产品部副总裁兼总经理 Jay Alexander说:“客户告诉我们他们喜爱我们的示波器,但有时这些示波器超出了他们的预算。正因如此,我们为新的 1000B 家族的推出而倍感欢欣。因为现在能以比过去低 30% 的起价提供先进的示波器性能特性。”
RS Components公司亚太地区产品管理负责人 Serene Tan表示,“我们非常高兴能够成为安捷伦科技公司新款示波器产品在中国和香港地区的独家分销商。此举进一步增强了我们开发客户的能力,同时又可以提高我们的服务水平。我们范围广阔的销售网络和覆盖众多城市及地区的次日送达服务可确保工程技术人员快速取得所需的产品。”
1000B 系列示波器有许多该价位其它品牌示波器通常不具备的性能特性:
强大的信号捕获和显示:1000B 系列所有各型都配有清晰的彩色 LCD 显示,甚至在宽视角观察条件下也能容易读出测量结果。每一通道有高达 16kpts 的存储器,这要比该价位其它示波器多 6 倍。此外,其 1GSa/s 采样率可提供详尽的信号细节。
先进的测量能力:所有 1000B 系列示波器能显示 23 种自动测量,包括使用内置频率计数器执行的测量。它们有标配的通过∕通不过筛选测试能力,因此示波器新手也能进行精密的参数测试。这些示波器还有许多先进测量能力,如序列模式。用户能通过序列模式记录和回放 1,000 次触发事件,从而容易地鉴别毛刺和其它异常。
简便易用:1000B 系列的用户界面和前面板标记有便于世界各地客户使用的11种文字。USB 连接使您能容易地共享结果和建立文档。免费的教学套件可帮助教师讲授基本的示波器操作技能。
对于预算紧缺,又需要为学生提供实际使用设备的大专院校,1000B 系列是理想的选择。受限于预算的工程师、技术员和电子爱好者也能获得 1000B 系列提供的超值价值。
Agilent 进一步丰富了示波器 家族,包括各种外形结构形式,20MHz 至 90GHz 的频率范围,并提供业内领先的技术指标和强大的应用程序。
RS Components现可提供安捷伦全新示波器次日发货,详情登录http://www.rs-components.com/agilent。
关于RS Components
RS Components 和 Allied Electronics均为全球领先的电子与维修产品高端服务分销商 Electrocomponents集团公司旗下的运营品牌。集团利用遍布32个国家的运营网络,通过在线网站、目录以及批发货柜等渠道为全球范围内的一亿多位客户提供服务,经销2,500家领先供应商的覆盖电子产品、自动化和控制、测试和测量、电气和机械组件在内的550,000多种产品。集团的当日订单发货量高达46,000多件。
Electrocomponents已在伦敦证券交易所上市,截至2012年3月31日的上个财政年度的营业收入为12.7亿英镑。
欲了解更多信息,请访问我们的网站:www.rs-components.com。
关于Agilent
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) 在通信、电子、生命科学和化学分析技术方面居于全球领导地位。该公司拥有18,700名员工,服务超过100个国家的客户。Agilent在2011年的财政年度净收入达66亿美元。Agilent的资料可在公司的网站 www.agilent.com找到。