新闻稿
RS推出International Rectifier新型车用COOLiRFET™ 为大功率重载应用提供超低导通电阻
IR COOLiRFET™全系列产品为大电流、高性能汽车应用带来高效解决方案
中国, 2013年11月8日 :
全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components(RS)宣布,开始供应全球功率管理技术领导厂商International Rectifier(IR)的全新车用COOLiRFET™ MOSFET系列。
该系列产品为重载应用提供基准导通电阻 (Rds(on)),包括电动助力转向系统 (EPS)、刹车系统以及用于内燃机 (ICE) 和微混合动力车辆平台的其他重载应用。
这22 款符合AEC-Q101标准的全新40V N沟道MOSFET产品,其特色是采用了IR经过验证的Gen12.7沟道技术,该技术为D2Pak-7P、D2Pak、DPak、TO-262、IPAK 以及 TO-220封装提供超低导通电阻。采用基准封装D2Pak-7P的AUIRFS8409-7P在电压为10 Vgs、额定电流高达240A时能提供低至0.75 mΩ的导通电阻及电阻器。
这些新型COOLiRFET™器件传导损耗低、雪崩性能强,可提供更高的效率、功率密度和可靠性。与其他先进的MOSFET系列相比,使用这些全新的COOLiRFET™ 器件,可大幅降低多种应用的运行温度。
所有IR车用COOLiRFET™系列都遵循IR要求零缺陷的汽车质量理念,并经过动静态零件平均测试以及100%自动晶圆级目测检查。
AEC-Q101 标准要求器件在经过 1,000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。IR的新器件符合AEC-Q101标准要求,物料清单环保、无铅、符合RoHS(电子产品有害物质管制规定)标准。
IR的COOLiRFET™系列所有型号均可从RS库存中直接购买,当日即可发货。
关于RS Components
RS Components 和 Allied Electronics 均为全球领先的电子和维修产品高端服务分销商 Electrocomponents plc 旗下的贸易品牌。集团经营的运营网络遍布32个国家,通过在线网站、目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销55万多种产品,同日订单发货量高达4.4万多件。集团分销的产品来自2,500家领先供应商,涵盖包括电子、自动化和控制、测试和测量、电气和机械在内的元件。
Electrocomponents 集团已在伦敦证券交易所上市,截至2013年3月31日,2012财政年度的营业收入为12.4亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-components.com
DesignSpark
http://www.designspark.com