新闻稿
业界最小的隔离型DC-DC变换器登陆RS
致力于解决不同应用中的功耗和空间限制问题
RS向全球客户发售ADI最紧凑的隔离型DC-DC变换器IC和评估板
中国, 2014年1月23日 :
全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components(RS)现货发售业界最小的隔离型DC-DC变换器,该系列变换器来自Analog Devices(ADI)- 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数字隔离器技术先驱。
ADuM5010、ADuM6010、ADuM521x以及ADuM621x采用ADI专有的isoPower®隔离型DC-DC变换器技术,提供150 mW的输出功率,同时占用的电路板空间也小于模块化的竞争方案。ADuM521x和ADuM621x还集成ADI公司屡获殊荣的双通道iCoupler®数字隔离技术,与基于光耦合器的替代产品相比,电路板的占用空间减少高达75%。这些变换器为设计人员提供一种紧凑、易于实施、经济高效的方法,来同时满足隔离电源和数据要求。这种尺寸与输出功率的完美结合,还可解决日益增长的空间和功耗限制问题,这是工程师在设计控制系统、测试和测量设备、电源、电机传动装置及其他工业和仪表应用时,必须加以考虑的问题。
这些新型DC-DC变换器均提供隔离型稳压电源,可在3.15 V到5.25 V之间实现调节。ADuM5010和ADuM521x的隔离性能经认证达到2.5-kV rms(1分钟),而ADuM6010和ADuM621x则达到3.75-kV rms(1分钟),并且进一步通过了VDE 0884-10强化绝缘认证。通过整合ADI的iCoupler数字隔离器技术,ADuM521x和ADuM621x不再需要光耦合器,从而减少了部件数量,简化了设计并同时改进了设计速度、可靠性和效率。
所有这些ADI隔离型DC-DC变换器均可从RS库存中直接购买,当日即可发货。RS还提供ADUM5xxx评估板(EVAL-ADUM5010EBZ和EVAL-ADUM5211EBZ)。
关于RS Components
RS Components 和 Allied Electronics 均为全球领先的电子和维修产品高端服务分销商 Electrocomponents plc 旗下的贸易品牌。集团经营的运营网络遍布32个国家,通过在线网站、目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销55万多种产品,同日订单发货量高达4.4万多件。集团分销的产品来自2,500家领先供应商,涵盖包括电子、自动化和控制、测试和测量、电气和机械在内的元件。
Electrocomponents 集团已在伦敦证券交易所上市,截至2013年3月31日,2012财政年度的营业收入为12.4亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-components.com
DesignSpark
http://www.designspark.com