新闻稿


RS提供19英寸快装式壁挂机柜

CamdenBoss CamRack QX机柜采用平板包装供货,可提供快速、高效并能在现场轻松组装的设备收纳解决方案

中国, 2014年2月27日 :

全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components(RS)正在对机电部件和外壳设计制造专业厂商CamdenBoss提供的CamRack QX系列19英寸壁装机柜进行备货。

CamRack QX机柜设计用于安放布线、电信、IT、工业和家庭设施的机架安装式设备,采用平板包装供货,便于送抵安装现场,同时降低物流成本,并在运输过程中提供更大的保护。通过快速、高效的¼圈锁紧夹具,用户即便没有工具辅助也只需三分钟即可完成柜体组装。

CamRack QX共有五种型号,均可选择五种标准柜角颜色(红、蓝、橙、白和黑)。另可按需提供黄、绿、紫、淡紫和灰等五种颜色。五种型号为6U、9U、12U、15U和18U,均为19英寸(580mm)标准宽度。

为快速、轻松取放设备,机柜配有一扇可以快速松开的烟色钢化安全玻璃门,以及配备两个¼圈转锁的拆卸式侧面板。穿线堵盖采用塑料材质,可以轻松钻孔,确保所有电缆安放整齐牢固。

CamRack QX最大推荐载重能力45公斤,表面采用环氧树脂漆刷成RAL 7016灰色。产品可从RS的库存中直接购买,当日即可发货。

关于RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均为全球领先的电子和维修产品高端服务分销商Electrocomponentsplc旗下的贸易品牌。集团经营的运营网络遍布32个国家,通过在线网站、目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销50万种产品,同日订单发货量高达4.4万多件。集团分销的产品来自2,500家领先供应商,涵盖包括电子、自动化和控制、测试和测量、电气和机械在内的元件。

Electrocomponents 集团已在伦敦证券交易所上市,截至2013年3月31日,2012财政年度的营业收入为12.4亿英镑。

如需了解更多信息,敬请访问网站 /



还可通过以下链接了解更多信息:

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

 

相关链接:

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-components.com

DesignSpark
http://www.designspark.com