新闻稿


RS引入松下POSCAP及OS-CON电容器

来自松下电器机电公司的两款电容器可在小尺寸封装中提供高可靠性和高效率,在广泛的应用中提供低ESR并延长使用寿命

中国, 2014年3月5日 :

全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下贸易品牌RS Components(RS)正在对松下 (Panasonic)电器机电系列产品中的两种新型低ESR高分子电容器备货。POSCAP™和OS-CON™电容器能为数码及通信类电器提供可靠、高效、长寿命的解决方案,且能满足工业设备及汽车系统日益增长的节能降耗需求。

RS Components网站开始发售松下POSCAP

(POSCAP)是一种正极采用钽烧结体、负极采用高导电性高分子材料的固体电解芯片电容器。由于具备低阻抗和低ESR(低达5mΩ),该款电容器高频性能卓越,同时保持较高的电容范围。同时提供了优良的降噪能力,而且具有高耐热性,使用温度范围达到-55C到+125°C之间。

RS Components网站开始发售OS-CON电容器

OS-CON是一种由高导电性高分子电解质材料构成的固态铝电容器。其ESR较低,具有优良的降噪能力和频率特性。由于使用固态电解质,OS-CON使用寿命长达30年,即便在最低温度下也可高效工作。OS-CON和POSCAP适合作为滤波、备用和旁路电容应用在广泛的工业范围。

松下POSCAP和OS-CON电容器均可从RS的库存中直接下单,当日即可发货。

关于松下

从电容器到电池再到机器人——遍布全欧洲的工业系列产品构成了松下电器机电欧洲集团(Panasonic Industrial Europe)的核心业务。该集团包括总部位于汉堡的松下电器机电欧洲有限公司(Panasonic Industrial Devices Sales Europe GmbH),位于伦敦的松下电器机电欧洲(英国)有限公司(Panasonic Industrial Devices Sales Europe (UK) GmbH)以及在布鲁塞尔成立的松下电器能源欧洲公众有限责任公司(Panasonic Energy Europe NV)。公司于1998年4月1日成立,此后仅仅两年就确立了以成长为核心的路线。目前约300人受雇于销售、市场和支持部门。

关于RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均为全球领先的电子和维修产品高端服务分销商Electrocomponentsplc旗下的贸易品牌。集团经营的运营网络遍布32个国家,通过在线网站、目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销50万种产品,同日订单发货量高达4.4万多件。集团分销的产品来自2,500家领先供应商,涵盖包括电子、自动化和控制、测试和测量、电气和机械在内的元件。

Electrocomponents 集团已在伦敦证券交易所上市,截至2013年3月31日,2012财政年度的营业收入为12.4亿英镑。

如需了解更多信息,敬请访问网站 /



还可通过以下链接了解更多信息:

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

 

相关链接:

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-components.com

DesignSpark
http://www.designspark.com