新闻稿


RS为树莓派扩充无线连接解决方案

RS提供的最新树莓派产品采用Wi-Fi和射频技术,提供低成本、低功耗无线功能

中国, 2014年3月31日 :

全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components(RS)为其不断增长的树莓派计算机系列新增两种无线连接产品。这两种新模块分别采用Wi-Fi和小功率射频技术构建而成,为移动设备等要求低成本、低功耗、小型化解决方案的应用提供无线接口能力。

 

无线nano USB适配器

 

第一种模块是来自Edimax的无线nano USB适配器,通过树莓派USB端口中插入的微型适配器,来提供符合IEEE802.11b/g/n无线协议的高速Wi-Fi功能。该适配器支持的传输速率高达150Mbps,比标准的11g连接快三倍,是大批量数据传输的理想之选。这种智能适配器根据距离和CPU卸载来调节传输输出,可在无线功能闲置状态下将功耗降低20%到50%。它可采用Wi-Fi保护设置(WPS)进行配置,提供一个简单、安全的无线网络。

 模块二是来自LPRS的Connect2Pi,也使用USB无线设备与树莓派之间实现“即插即用”连接,但采用的是低功耗射频收发器技术,可与任何支持串行通讯的设备(例如另一台树莓派)之间提供双向链路。频率、带宽、输出功率和数据传输率均可配置,保证多台设备通讯时相互之间以及与其他射频设备之间不存在干扰。由于采用射频技术,因此与Wi-Fi或蓝牙等其他无线协议相比,覆盖范围大幅提高(最大200米,具体取决于地形),而功耗却大幅降低。主机设备在与覆盖范围以内的其他主机之间收发数据时,每数据包中的数据最高可达180字节,对于“传感与控制”应用尤其有用。设备有433MHz和868MHz两种型号,并包含一体化SMA天线。另有该产品低功耗射频模块套件,配有双收发器而非单收发器。

全部三种树莓派无线产品均可从RS库存中购买,当日即可发货。

关于RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均为全球领先的电子和维修产品高端服务分销商Electrocomponentsplc旗下的贸易品牌。集团经营的运营网络遍布32个国家,通过在线网站、目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销50万种产品,同日订单发货量高达4.4万多件。集团分销的产品来自2,500家领先供应商,涵盖包括电子、自动化和控制、测试和测量、电气和机械在内的元件。

Electrocomponents 集团已在伦敦证券交易所上市,截至2013年3月31日,2012财政年度的营业收入为12.4亿英镑。

如需了解更多信息,敬请访问网站 /

还可通过以下链接了解更多信息:

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

 

相关链接:

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-components.com

DesignSpark
http://www.designspark.com