新闻稿
RS提供LUXEON紫外LED
占用空间小、可密集封装、功率密度业界最高,可为多种应用建立大功率紫外线系统
中国, 2014年4月17日 :
全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS)宣布飞利浦Lumileds的LUXEON大功率紫外(UV)LED业已到货。这种大功率光源的占用空间仅为2.2mm2,堪称业界最小,而其尺寸仅为目前市场上其他竞争型紫外和紫色 LED 的 1/5。
LUXEON紫外LED可组装成间距只有0.2毫米的密集封装阵列,以此来建立大功率密度(W/cm2)紫外系统。这些高效器件提供的最大驱动电流为1A,每个LED的光通量更大,此外还覆盖385至410nm谱段,并且没有圆顶,可以实现精确光控制。该产品可理想地应用于广泛场合,其中包括紫外固化、假币检测、光谱分析、医疗、安全/法医照明和水族箱照明以及夜总会背景灯等专用照明。
这些LED产品基于LUXEON Z表面安装设计。该设计采用倒封装技术,紫外光芯片与导热氮化铝(AlN)基板之间直接接触,热性能出众。热阻极低,每瓦仅为3.5K。
LUXEON紫外LED可从RS Components的库存中直接购买,当日即可发货。
关于RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均为全球领先的电子和维修产品高端服务分销商Electrocomponentsplc旗下的贸易品牌。集团经营的运营网络遍布32个国家,通过在线网站、目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销50万种产品,同日订单发货量高达4.4万多件。集团分销的产品来自2,500家领先供应商,涵盖包括电子、自动化和控制、测试和测量、电气和机械在内的元件。
Electrocomponents 集团已在伦敦证券交易所上市,截至2013年3月31日,2012财政年度的营业收入为12.4亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-components.com
DesignSpark
http://www.designspark.com