新闻稿
RS多层陶瓷电容削减通用电子应用成本
RS品牌的表面安装器件,采用常用的0603与0402规格,以颇具竞争力的价格,提供1000到10,000pF的广泛电容值;可整盘下单、立即发货,用以自动装配
中国, 2014年4月23日 :
全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components(RS)采用7英寸和13英寸标准货盘,引入一系列RS品牌多层陶瓷电容器(MLCC)产品,令其无源部件供货结构更趋完备。这些器件可从RS库存中直接供货,让客户能够以更低的成本,获得随时能够自动装配的通用电容零件。这些电容器针对移动消费设备、视频及调谐设计等广泛的应用,由于感应系数较低,因此还是高频应用的理想选择。
RS MLCC系列体型小巧,规格为常用的0603(1.6 x 0.8 x 0.8mm),而电容范围广泛,从1000pF到10,000pF(1到10nF)应有尽有,包括1000、2200、4700、6800和10000pF,可供选择的额定电压为16、50或100V。本系列器件还有0402(1 x 0.5 x 0.5mm)规格,额定电压为16和50V。
本系列多数器件均采用EIA 2类温度稳定型X7R电介质,工作温度范围−55到+125°C,电容公差+/–15%,非常适合去耦应用。该系列还有其他一些可选器件采用EIA 1类温度补偿型C0G(NP0)材料。
本系列符合EIAJ RC3402标准,并且兼容EIA RS198以及IEC PUB. 384-10标准。器件可焊特性优异,适合流焊和回流焊。RS MLCC系列目前可从RS的库存中直接购买,当日即可发货。
关于RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均为全球领先的电子和维修产品高端服务分销商Electrocomponentsplc旗下的贸易品牌。集团经营的运营网络遍布32个国家,通过在线网站、目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销50万种产品,同日订单发货量高达4.4万多件。集团分销的产品来自2,500家领先供应商,涵盖包括电子、自动化和控制、测试和测量、电气和机械在内的元件。
Electrocomponents 集团已在伦敦证券交易所上市,截至2013年3月31日,2012财政年度的营业收入为12.4亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-components.com
DesignSpark
http://www.designspark.com