新闻稿
RS独家提供高度集成的可变输出直-直稳压模块
该高效可编程的降压电源模块可加快上市速度,且比分立型解决方案更能节约宝贵的电路板空间
中国, 2014年5月20日 :
全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS)宣布独家提供Würth Elektronik生产的全新系列创新型电路板安装式可调型降压稳压模块集成电路。备受赞誉的MagI³C-VDRM模块由一套全集成式低EMI噪声电流模式直流/直流电源组成,开关功率级、无源部件和控制电路采用外形小巧的扁平包装,为工程师节省宝贵的设计时间,从而缩短上市时间。
该系列模块效率高、输出稳压精准,输入电压范围宽,达到直流6到42V,输出电压介于0.8到24V之间,最大输出电流1到5A,同时内置补偿电路和软启动功能,上电平稳安全。MagI³C-VDRM系列可为微处理器、DSP、FPGA和MCU以及I/O接口应用提供稳定的低纹波电压,其典型用途包括系统电源以及服务器和数据通信/电信应用中的负载点(POL)直流-直流转换,此外还用于工业控制、测量设备以及娱乐休闲设备市场。
RS Components现提供MagI³C-VDRM模块
MagI³C-VDRM系列可变输出模块中有三种器件的输出电压为5到24V,输出电流分别为1、1.5和3A;另有两种提供0.8到6.0V输出电压,输出电流分别是2和5A。除可编程软启动功能以外,其他变量设置包括输出电压、开关频率、待机模式和可调式UVLO(低电压锁定)保护。稳压器还有板载电路来防止温度和电气损坏,其中包括超温、过电流和过电压保护,以及输出短路功能。
这些集成电路采用新颖的7针TO263-7-EP(裸焊垫)工业用大功率密度封装,适合手工和机器焊接。该套装提供单一的裸露电源接地(PGND)焊垫,具有出色的散热性能以及同类最优的热力性能。此外器件采用隔离电感,其低噪声特性符合EN55022 Class B标准,从而显著缩短EMI测试所需时间。该系列产品的工作温度范围宽,可从–40到+125°C(结温至环境温度),并且符合RoHS和REACH规范。
MagI³C-VDRM降压调压模块可从RS库存中直接购买,面向全球供货。
关于RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均为全球领先的电子和维修产品高端服务分销商Electrocomponentsplc旗下的贸易品牌。集团经营的运营网络遍布32个国家,通过在线网站、目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销50万种产品,同日订单发货量高达4.4万多件。集团分销的产品来自2,500家领先供应商,涵盖包括电子、自动化和控制、测试和测量、电气和机械在内的元件。
Electrocomponents 集团已在伦敦证券交易所上市,截至2013年3月31日,2012财政年度的营业收入为12.4亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com