新闻稿


RS 推出Raspberry Pi B+型板,功耗比B型板降低高达30%

4个 USB 接口,40 针脚的 GPIO,连接功能进一步扩展和提高了 USB 接口的连接能力,通用 I/O 端口能力扩展为40个管脚

中国, 2014年7月15日 :

服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团公司 (LSE:ECM) 旗下的贸易品牌 RS Components(RS)公司今天宣布推出 Raspberry Pi B+ 型板,在此前的 B 型板基础上进行了多项改进并增加了许多新功能。B 型板自推出至今已经在全球取得了300万销量。

B+型板采用效率更高的开关式电源代替之前的线性电源,功耗降低了20%-30%。同时,新板以40针连接器代替26针插槽,增强了通用 I/O 端口的能力:前26针的引脚则与B型板的保持一致。B+ 型板的 USB 接口的数量为4个,较之前增加一倍,让用户在配置如键盘、鼠标、无线加密狗、外接硬盘驱动器等多个装置时,无需再使用串连集线器。另外,B+ 型板还采用 DSP 相关修复,提高了音频的输出质量。

RS 推出Raspberry Pi B+型板


另外,此板在结构方面也稍作改动,使得侧边的连接器排列得更加完善。该板的安装孔由原来的两个增加到四个,大大提高了电路板安装在 OEM 设备内的稳定性。

为迎合当前市场趋势,该板的标准 SD 卡插口也改为微型 SD 卡插口。

Raspberry Pi B+ 型板可以在 RS 官网直接订购,现货库存,立即发货。单件产品的售价为35美元。B型板产品将继续生产并与B+型板一同销售。

关于RS Components

RS Components和Allied Electronics均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团的运营网络遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销约50万种产品,同日订单发货量超过4.4万件。集团分销的产品来自2,500家主流供应商,涵盖半导体、互连、无源和机电、自动化和控制、测试和测量、工具以及耗材在内的元件。

Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2014年3月31日止,营业收入为12.7亿英镑。

如需了解更多信息,敬请访问网站 /

还可通过以下链接了解更多信息:

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

 

相关链接:

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.com