新闻稿
RS Components ISO-TECH钳表实现快速测量
采用人体工学设计,简便易用、经济划算,电流测量安全快速,并提供高精度电压和电阻测量以及连通测试,ILCM03A和ILCM03A是电工和专业维护人员的理想之选
中国, 2014年8月26日 :
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司宣布两种新型高可靠度钳形表业已到货。这两款产品经过专门设计,用于在一系列电气、面板和设备维护应用中进行安全的非侵入式电流测量。
在需要使用更专业工具和额外费用发生之前,钳表是进行抽检和验证系统状况的理想工具。ISO-TECH ILCM03A 与 ICM30R 型钳表体型小巧,采用人体工学设计,价格与一流品牌相比便宜30%左右,是电工及专业维护人员的工具箱必备用品。
ILCM03A 主要用于电流泄漏检测,而 ICM30R 的关键功能则在于可以带真有效值交流电流读数。两种设备还提供可靠、精准的电压和电阻测量,并可通过连通测试来检测断路。
ILCM03A 钳表是一种高便携型设备,体型小巧,仅有210 x 62 x 35.6mm。此外还有一个大号旋转式功能选择开关来实现单手测量,而它的大尺寸背光型3.75位 LCD 则有模拟条形图功能,在任何环境中都可做到简便易用、轻松读数。这款钳表采用大钳口设计,可对直径最大30mm的电缆和导线进行非侵入式电流测量。
ICM30R 钳表集成双霍尔传感器,提供可靠、精准电流测量,并提供纯波形和失真波形的真有效值交流电流值。该系列钳表还是一种易用、易读的高便携型设备,同时采用特殊的护手设计来加强用户保护,避免直接接触导线。
ISO-TECH 的这两款钳表均依照国际标准制造并测试,达到 IEC 61010 的 CAT II 600V 和 CAT III 300V 规格,保修三年,可在全球范围内直接从RS库存购买。如需了解更多信息,敬请访问 http://www.iso-techonline.com/。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团的运营网络遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销约50万种产品,同日订单发货量超过4.4万件。集团分销的产品来自2,500家主流供应商,涵盖半导体、互连、无源和机电、自动化和控制、测试和测量、工具以及耗材在内的元件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2014年3月31日止,营业收入为12.7亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com