新闻稿


RS 推出紧凑型视频检测仪

该新型手持数字探测仪,符合人体工程学设计,实现对难以触及区域的设备故障诊断和准确检查,可节省电工和维护人员的时间和精力

中国, 2014年9月3日 :

服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司宣布推出一款RS品牌的新式探测器。该电缆、金属和螺柱探测器具备专业品质,能够帮助电工和维护人员快速、准确地检查藏匿区域,发现设备和电缆是否有腐蚀、泄漏、损坏、零件破损或堵塞等问题。 

RS品牌的新式探测器

这款检查设备配有分辨率为320 x 240像素的LED显示器及45°视角的探头。该探头直径5.5毫米,最小焦距为10毫米,同时还带有一个长约1.5米的弹性软管,能够助力设备轻松捕捉视频和静态图像,并且坚固耐用,性能可靠。

此外,该探测器自带集成式内存,能够储存200张图片和60秒钟的视频,同时也支持SD卡扩展,保证设备的最大化应用。设备还带有一个AV输出端口和一个USB接口,能够轻松将图片和记录内容转移到其他设备上。

该探测器采用人体工学设计,使用简单;标配点动开关和触发式按钮,便于操作。同时,产品设计适用于单手操作(左手或右手),并且适合远程使用,其电源支持 3 x 1.5V AA 碱性电池或3 x 1.2V AA可充电电池,产品附件包括反光镜、挂钩和磁铁等。

该款数字探测仪 (RS 零件号:790-3381)可以通过RS的全球仓库购买。

关于RS Components

RS Components和Allied Electronics均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团的运营网络遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销约50万种产品,同日订单发货量超过4.4万件。集团分销的产品来自2,500家主流供应商,涵盖半导体、互连、无源和机电、自动化和控制、测试和测量、工具以及耗材在内的元件。

Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2014年3月31日止,营业收入为12.7亿英镑。

如需了解更多信息,敬请访问网站 /

还可通过以下链接了解更多信息:

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

 

相关链接:

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.com