新闻稿
RS推出新型RS自有品牌焊台
新型焊台功能强大,具备专业品质及丰富特性
北京, 中国, 2014年10月28日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司近日宣布推出一款新式RS品牌的焊台,能够焊接任意特性、功能和质量的钢铁,满足一切专业品质要求,而价格却远远低于同类顶尖品牌的产品。
该焊台针对电子工程师而设计,升温速度快,能够在10秒钟内迅速从室温升至350°C,减少操作时间,降低运行成本。该专业焊台的其他主要特点还包括:大背景灯LCD显示屏,带有模拟条形柱,读取数据方便;多电源开关模式控制;三热键预设温度变化;自动睡眠模式,从而延长加热器和烙铁头的使用寿命。如需更换烙铁头,也可向 RS 公司直接订购。
另外,该产品中加入银合金导电材料,确保加热损失达到最低。焊台设备的功耗为90瓦;温度精确度为 ±10°C;工作温度范围为100°C至500°C。
RS品牌焊台备有现货(零件号:799-8941),可直接向RS亚太地区的仓库订购。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团的运营网络遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销约50万种产品,同日订单发货量超过4.4万件。集团分销的产品来自2,500家主流供应商,涵盖半导体、互连、无源和机电、自动化和控制、测试和测量、工具以及耗材在内的元件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2014年3月31日止,营业收入为12.7亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com