新闻稿
RS推出全新的 Crouzetem4 系列
灵活连接且使用方便的全新nano-PLC系列丰富了高级nano-PLC产品范围,其入门套件现由RS以特别优惠价格发售。
北京, 中国, 2014年10月30日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司日前推出 Crouzet Automation em4 系列“多合一”nano-PLC,再次扩展其全新自动化和控制平台的产品组合。该产品结构紧凑、连接设备丰富、功能强大。
em4系列产品能够为机器制造商和系统集成商提供三种产品选择,帮助他们增加应用价值并快速、有效地连接到物联网(IoT),同时最大限度降低工程的复杂性,缩短产品上市时间并减少成本。
旗舰型em4远程产品支持通过蜂窝连接的安全机器协议通信,以实现对应用程序、单机或机群的有效远程控制、管理和维护。em4远程产品自带有2G或3G SIM卡,是通过智能手机或PC随时随地访问数据应用领域的理想产品。em4还有适合通过有线接入互联网的远程以太网版产品。
em4警报系列同时支持2G和3G版本,将nano-nano-PLC的强大功能用于需要简单直接提醒和通过SMS发送日志或将日志发送至电子邮箱的项目。em4警报可以通过客户选定的SIM卡使用,支持任何运营商。
nano-nano-PLC系列还包括em4局域系列产品,提供4个高精度 4-20mA传感器输入端并可选择用于LAN连接的嵌入式以太网Modbus TCP/IP端口。
em4 系列集逻辑模块的使用便利性和PLC的强大功能于一体,用户可快速地集成应用设备,为水处理设备、访问控制、智能建筑、小型工业机器以及许多其他任务和服务增加高级功能。em4 系列为访问即用型基础设施提供了平台,而无需集成额外的模块,例如无线模块。另外,通过em4 实验室环境可访问联机工具和服务的扩展型整体生态系统。em4 实验室由以下部分组成:用于直观编程的em4软件;根据需要访问应用设备或机器的em4网页和em4应用程序;通过em4伙伴社区实现的额外应用和服务。
用于em4局域和em4警报nano-nano-PLC的入门套件目前在RS Components备有现货,可以在限定的时间内按折后推介价格发售。该套件包含使用选定的nano-nano-PLC平台集成应用设备所需的所有部件,包括em4模块、USB接口、USB编程电缆线和em4软件编程工具。em4警报套件还包括一个无线电天线em4软件,该软件能够构建统一、直观的图形界面,通过特定应用功能块和单个工具中的远程管理功能简化编程过程。
了解Crouzet Automation em4系列更多信息,以最优价格订购入门套件,敬请访问网站:/web/
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团的运营网络遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销约50万种产品,同日订单发货量超过4.4万件。集团分销的产品来自2,500家主流供应商,涵盖半导体、互连、无源和机电、自动化和控制、测试和测量、工具以及耗材在内的元件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2014年3月31日止,营业收入为12.7亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com