新闻稿
RS 新增 伊顿 PowerXL DE1 系列电动机变速启动器
伊顿 PowerXL DE1 系列电动机变速启动器,设计紧凑、高效节能,且如接触器般操作简单、价格实惠。
北京, 中国, 2015年1月12日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司开始备货伊顿 PowerXL™ DE1 系列变速电动机启动器/控制器。该系列驱动装置结构紧凑,操作简单,可为无自动化控制经验的电气技师提供免菜单设置,且售价与其他供应商的基本款产品一样实惠,因而极具竞争力。
启动器或带变速驱动装置的电流接触器都具有节能且操作简单的特点,而 PowerXL DE1启动器集这两种设备的优点于一身,有助于节能且符合日益严格的电动机效率法规的要求。无需任何专业知识,只需用一把螺丝刀调节小型插件参数载入器 DXE-EXT-SET 的位置,即可设置电动机的转速、进行加速和减速。该装置还配备有 LED 状态灯和50Hz/60Hz 选择开关,可调整驱动器使其能够在世界不同地区使用。
该模块的高度只有231毫米,宽45或90毫米(取决于额定功率的大小),与伊顿 PKZM 电动机保护模块和 DILM 接线模块尺寸一致,从而可以帮助设计者设计出整齐漂亮的前面板。该系列产品的机箱符合 IP20防护等级。
所有 PowerXL DE1系列驱动装置均支持OP-Bus (RS-485) 和 Modbus 通信,也可连接个人电脑。该系列产品包括0.25kW、0.55kW 和0.75kW 三种功率的单相装置,以及11款介于 0.37kW 至 7.5kW 功率的三相装置,可用于各种类型的泵、风机、输送机以及进行搬运、包装和流程控制操作的简单机器。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团的运营网络遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销约50万种产品,同日订单发货量超过4.4万件。集团分销的产品来自2,500家主流供应商,涵盖半导体、互连、无源和机电、自动化和控制、测试和测量、工具以及耗材在内的元件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2014年3月31日止,营业收入为12.7亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com