新闻稿
万众期待, 树莓派2于RS官网精彩开售
新一代树莓派2存储力翻倍,处理能力增强六倍,售价不变
北京, 中国, 2015年2月3日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司今日宣布可以通过 china.rs-online.com.订购树莓派基金会推出的新一代树莓派2单板电脑,尺寸只有信用卡大小。
在第一代Raspberry Pi取得巨大成功的基础上,新一代树莓派2 Model B针对消费者、企业和教育机构的需要大幅提升了性能,采用运行速度更快的处理器内核,内存容量也增加了一倍,达到1GB。
树莓派2采用Broadcom BCM2836处理器,内含强大的 ARM Cortex-A7 四核CPU,运行速度高达900MHz。这种新式处理器使树莓派2比第一代树莓派Model B+的功能要强大六倍。该板的布局、多媒体子系统以及外围设备与Raspberry Pi Model B+, 完全保持兼容,包括使用强大的40-针通用输入输出(GPIO)连接器、四个USB端口和高效的开关电源。
树莓派2提升的计算能力和存储能力为电脑爱好者、黑客以及个人应用程序开发人员带来了更多利益。借助于树莓派2,他们能够开发出运行速度更快、功能更强大的应用软件。另外,由于树莓派2具有更强大的处理能力,而且树莓派平台一直系统稳健、性能可靠,一些原始设备制造商也将从中受益。那些从事年轻程序员培训的机构也开始注意到这款功能强大的电脑。
"RS是一家可靠、值得信赖的分销商,致力于为全球工程师、电脑爱好者以及开发人员提供产品、技术和信息”,树莓派创始人之一Eben Upton表示:“第一代树莓派平台不仅为学术和消费领域的众多用户广泛接受,而且在工业领域也有许多应用,RS在这一方面起到了非常重要的作用。该公司的DesignSpark 社区和品种齐全的免费设计软件正在把全球许多地区的学生、用户和工程师连接在一起。RS的销售网络为全球软件和硬件发展提供了主要的资源,这与树莓派基金会的目标是一致的。我们希望这种富有成果的关系能够长久发展”。
RS Components产品市场营销全球总监Glenn Jarrett表示:“低成本的树莓派平台是一种革命性的工具,它将编程带入一个全新的领域。,在树莓派平台又一个全新的重要发展历程中,RS非常荣幸再次成为其分销合作伙伴,与树莓派基金会携手共创更激动人心的未来。”
由分销商授权,RS供货的全新树莓派2在英国境内独家制造。
关于树莓派基金会的更多信息,敬请访问 www.raspberrypi.org 网站。
更多关于DesignSpark社区和工具系列的信息,敬请访问 www.designspark.com 网站。
树莓派2售价约35美元,现可通过RS网站 china.rs-online.com订购。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团的运营网络遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销约50万种产品,同日订单发货量超过4.4万件。集团分销的产品来自2,500家主流供应商,涵盖半导体、互连、无源和机电、自动化和控制、测试和测量、工具以及耗材在内的元件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2014年3月31日止,营业收入为12.7亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com