新闻稿
RS工业网络新技术帮助企业向工业4.0过渡
最新的INSYS icom路由器和故障监控器可通过LAN、Wi-Fi和3G/4G网络实现安全远程连接
中国, 2015年5月19日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布,将最新的INSYS icom工业路由器和故障监控器纳入其工业网络产品组合,,从而引入使用PC或移动设备可远程安全监控、管理和维护联网设备的高级功能。
该新技术专为工业4.0时代设计,支持高速连接至传感器、控制器和数据记录器等设备,应用范围从工厂自动化和工艺控制到智能楼宇、能源管理、运输和电动交通。
此次共推出五款全新路由器,提供有线或无线云连接选择,还通过OpenVPN和IPsec集成了防火墙与VPN等安全性功能。此外,路由器还支持本地或远程更新固件和配置,包括日常自动更新功能。EBW-E100 LAN-to-LAN路由器非常适合从企业IT网络解耦可远程访问的生产单元,且可轻松与VPN集成。EBW-L100 4G/LTE路由器则需要宽带手机连接应用领域的理想之选,比如视频监控等。另两款是集成3G调制解调器的EBW-H100以及支持WLAN与3G连接的EBW-WH100。RS目前已备齐EBW路由器全系列产品,均现货供应。
新款IMO-1和IMO-2故障监控器连接传感器、测量设备或控制器,在超出阈值时通过GPRS自动发送短消息或电子邮件。这些消息可以配置,还可包含数字和模拟设备的实际监控值。IMO-2拥有以太网和Modbus网关,而IMO-1还含有连接Siemens LOGO!™微控制器的端口。IMO-1支持所有Siemens LOGO!对象,比如I/O、标志和密钥,从而支持这些事件触发行动。
RS同时还供应IMO-1 套件,其中包含带有磁足天线的IMO-1故障监控器和Siemens LOGO!适配器电缆,是一个开箱即用的工具包。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团的运营网络遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销约50万种产品,同日订单发货量超过4.4万件。集团分销的产品来自2,500家主流供应商,涵盖半导体、互连、无源和机电、自动化和控制、测试和测量、工具以及耗材在内的元件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2014年3月31日止,营业收入为12.7亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站 /
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com