新闻稿
RS发售首台兼容以太网的激光安全扫描仪
Omron OS32C系列支持从台式机进行配置、状况监控和警报分析
中国, 2015年5月22日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司在其机械防护及安全产品组合中增添行业首创产品 - 以太网兼容的激光扫描仪 - 大幅简化工厂地面的安全区域管理。
Omron OS32C 类型 3激光安全扫描仪提供紧凑型、多用途的状况检测功能,为机械操作员和工厂员工的安全保驾护航。由于该款扫描仪集成了以太网接口,通过远程个人电脑就可轻松对其进行配置,只需几步输入即可。监督员可以从台式机监控状态,分析紧急停止的原因,帮助改善安全措施和报告。多台OS32C可同时接入LAN,轮流进行监控。
每个传感器允许一个最大4米半径的安全区域,以及两个最大15米的警告区域,如果违反区域条件,即可生成警报器、速度控制信号或紧急停止。它还能执行方向监控,由于270°广幅检测角度,能够检测两侧的侵入。
OS32C由一个可拆卸的传感器体和一个存储配置的I/O模块组成,无需重新编程即可快速轻松地更换任何损坏的传感器。I/O模块具有后部或侧面电缆入口装置,增强灵活性。传感器直径104.5mm、重量1.3kg,工作时仅产生5W功耗,待机时3.75W功耗,易于操作安装。RS还有辅助安装人员的电缆和支架可供出售。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com