新闻稿
RS推出全新Barth迷你可編程控制器
Barth Elektronik STG-500和STG-600无需外围设备,可轻松进行图形编程,为用户节省布线和编程时间,并节省空间和能耗
中国, 2015年6月16日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司在其自动化和控制产品组合中增加了超紧凑型迷你可編程控制器(PLC),无需外围组件即可实现自动操作,从而有助于简化布线和组装过程。
Barth Elektronik STG-500 和 STG-600 迷你 PLC 分别具有10个和19个由数字、模拟和 PWM 通道组成的I/O。内置温度传感器。STG-500 的尺寸是40mm x 40mm x 22mm,带有一个通用铝安装板;STG-600具有一个10mm高超薄外壳,最大尺寸是93mm x 45mm x 15mm。
这两种型号的电流消耗都非常低,工作电压范围宽,7V到32V,是12V或24V电池供电设备的理想之选。所有 I/O 都内置保护功能,耐冲击抗振动,以 IP20标准密封,可保证在恶劣环境下的可靠性。
此外,图形编程功能令这些迷你 PLC 使用便捷简单。可下载的 miCon-L 软件套件符合最新图形编程语言标准,还融合了模拟与测试功能。灵活的编程选项为工业、自动化和船舶应用领域提供各种各样的可能性。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com