新闻稿
RS新增75种易于使用的紧凑型英飞凌IGBT模块
一系列通用的硅和封装技术确保适合功率领域的效率、易用性和可靠性
中国, 2015年7月2日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司在其来自领先供应商的200多种产品组合中又增添了75种英飞凌(Infineon) IGBT模块,为设计师和安装师在应对功率转换和控制挑战时,提供更多节能解决方案。
新模块适用于马达控制、电感应加热器、电焊机、不间断电源系统、空调设备以及辅助设备或太阳能逆变器等应用领域。有单极、双极、四极和六极IGBT配置。一个模块包含七个IGBT和一个发射极控制二极管。
包括快速IGBT以及第三代和第四代沟槽栅和场站在内的多种技术都支持该模块。IGBT4技术可提高50%的电流密度,允许最高150°C的接点温度,通过相同冷却条件下完全变温幅度来实现高于IBGT3的输出功率。沟槽栅极结构显著改善了有关VCEsat值的性能。结合了改进的动态和静态损耗开关电源以及每台设备明显提高的开关速度和柔和度,经过改良的VCEsat的效率以及功率循环(PC)得到增强,预计使用寿命将会被延长。
GBT4沟槽栅极设计和场站结合了创新封装技术,为设备提供最高的功率集成和最低的功率损耗。多种模块集成一个负温度系数的热敏电阻,简化热保护程序,提升了设计功能。
新模块具有600V、650V、1200V和1700V功率等级,电流额定值16A-675A,提供了卓越的安全性和可靠性,延长了使用寿命,降低了总维护成本。
为增强设计师和安装师使用的灵活性,我们提供支持多种久经考验的封装技术,包括压接或触点焊接,以及包括ECONO2、ECONO4、ECONOD、EASY1B、EASY2B和EASY750在内的各种EconoPIM™和EasyPIM™模式。另外,我们还提供62mm和34mm宽的7针模块。作为采用绝缘铜底板技术的模块,它可确保高热效率,支持多样化冷却选择。EASY1B包内的15A到70A模块具有高导热氧化铝(Al2O3)基板。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com