新闻稿
RS推出CapZero™集成电路,安全降低X电容效率成本
高级电磁干扰滤波器管理解决方案帮助满足安全标准和实现生态设计目标
中国, 2015年7月2日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司现备有Power Integrations的CapZero™系列自动放电集成电路,安全解决了单独使用电阻给市供电设备X电容放电时发生的能量损失问题。
从线到线连接交流电源输入的X电容阻止返回电网的电磁干扰。新出台的安全标准(如IEC 62368-1)日益重视拔除电源时的电容放电,减少电击发生的可能性。并联电阻虽能起到放电作用,但会在待机或关闭电源模式下消耗约20mW甚至更多的功率。这会阻碍生态设计标准的满足,比如外部供电法规和ErP Lot 6。
在用电时,将Power Integrations推出的CapZero IC串联接入电路,可阻止连接交流电时电流流向电阻,使功率损失降至5mW以下。断开供电时,CapZero启动使电容以不到一秒的恒定时间放电。
CapZero不仅节省功率,而且支持使用更大的X电容值增强抗电磁干扰。这一集成电路系列使设计师能够选择正确的设备处理500nF以下到高达5µF的总X电容。提供825V或1000V电压等级,给予更大的灵活性以满足不同电涌要求。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
Editorial contact
Lynn Webster-Scott
Head of Group PR
Electrocomponents plc
Phone: +44 (0)1865 207515
Email: lynn.webster-scott@electrocomponents.com
Further information is available via these links:
RS Components on Linkedin
www.linkedin.com/company/rs-components
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-components.com
RS Components on Twitter
@RSComponents