新闻稿


RS为嵌入式产品组合增添最高效的8位微控制器

Busy Bee、Sleepy Bee和Universal Bee系列完美适用于解决极端电源、空间和成本挑战

中国, 2015年7月2日:

服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司,即日起推出Silicon Labs基于当下流行的8051 8位内核之上的全系列三款EFM8微控制器,包括适合应用于高度集成、节能和节省空间的多种装置。RS同时也有备货低成本开发工具包,适合所有设备。

EFM8 Sleepy Bee设备极其能源友好,工作时核心速度可达25MHz,具有多种电源管理模式。待机电流50nA是所有微控制器中最低的,工作电流150µA/MHz可确保为所有电池供电应用提供节能高效的性能。另一方面,外围设备包括14个电容传感通道、12位模拟数字转换器、精密振荡器、低电流比测器和基准电压源;还有四个16位计时器、一个通用非同步收发传输器,并支持I2C、SMBus和SPI。

Busy Bee设备则为非常经济实用的选择,两种系列可选,最高CPU速度有25MHz和50MHz,这些设备具有多用途外围设备,包括两个模拟比测器、12/10位SAR ADC、四个16位计时器,以及I2C、SMBus和SPI。

对于需要USB连接的应用,EFM8 Universal Bee微控制器增加了无石英全速/低速USB2.0兼容的控制器,拥有1KB缓冲内存和时钟恢复功能。还有两个通用非同步收发传输器和最多两个I2C/SMBus端口。Universal Bee设备也有两个系列,16KB或64KB的片上闪存。

所有EFM8微控制器都具有纵横式优先编码器,通过管理脚位分配允许输入小包以消除冲突。Busy Bee和Sleepy Bee微控制器采用3mm x 3mm QFN20以及可手焊24引脚QSOP或16引脚SOIC (Busy Bee 2)封装。Universal Bee设备采用3mm x 3mm QFN20到可手焊32引脚LQFP或48引脚TQFP (Universal Bee 2)封装。

关于RS Components

RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。

Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。

如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。

还可通过以下链接了解更多信息:

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

微信公众平台号ID:RS_Components_CN

 

相关链接:

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.com