新闻稿
RS推出全新时尚按钮和开关
扮靓控制面板,简化设计,西门子模块式 SIRIUS ACT 新系列具有多种用途,易于安装,IP69K 防护等级,极其坚固可靠
中国, 2015年7月7日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS)公司宣布推出西门子 SIRIUS ACT 按钮和开关新品,提供现代时尚风格选择,让面板设计师的工作更加轻松、富有成效。
该系列包括 22mm 直径的凸出指示灯和带灯或不带灯按钮,前装饰环有黑色塑料、亮光金属或哑光金属可供选择,或30mm直径的哑光金属环扁平按钮。模块式设计以及红橙黄绿白或黑 LED 照明,可以用作开关、指示灯或导向灯。
按钮安装快速高效,将自动夹紧执行器插入面板中无凹槽的简单磨孔,再装上推入式固定器即可。固定器具有内置的防扭转装置,接受可堆叠接触块,简化布线,同时又提供常开 (NO) 或常闭 (NC) 触点以及螺丝、弹簧或焊接端子选择。
SIRIUS ACT 按钮和开关在低电压和电流下,比如 6V/1mA,也具有高开关可靠性,而且还擅长电子系统或传统控制。通信支持通过 AS 接口、IO-Link 或工业以太网直接连接到控制器,从而缩短布线时间和降低复杂性,能在未来根据需要更轻松地重新布线。接触块和 LED 模块独立指定,全部按照 EN 50013 低电压开关设备和控制元件标准印上标识。
SIRIUS ACT 新系列的另一个重要优势是极强的坚固性。除了100,000小时 LED 照明寿命和1,000万次开关机械寿命外,IP69K 超高防护等级还允许产品在高压水清洗或接触油、腐蚀溶液或大量灰尘的设备中使用。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com