新闻稿
RS 新增高品质棘轮扳手
GearWrench 120XP系列以超高效3度摆动弧度为亮点,适合狭窄空间快速作业
中国, 2015年7月9日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司现上架最新的 GearWrench® 120XP 棘齿套筒扳手和扳手,拥有精确的三段式旋转弓以及细长但精巧的旋转头,协助工程师快速高效作业,即使在难以接触的区域也同样适用。
艾沛克斯 (Apex Tool Group) 创新性新系列,与业界六角板手耐用参考标准 Allen 属相同品牌产品组合。这些工具采用高品质主材和表面材料制成,可提供终身服务。
套筒扳手有1/4、3/8或1/2英寸方型驱动,柄长分别有5.11、8.38和11.02英寸。泪珠状扳手头小巧灵活,具备6位可调角度,能增强在内部密闭或后面板等狭窄空间中的易用性。
此系列产品组合包括单一产品或三个一组、或多个套筒组合,包括特选美规(SAE)及公制尺寸套筒。
120XP 系列还包含多种扳手组合,其中有6mm到19mm的脱氧钢扳手,以及柔性头扳手,包括开口非棘齿端或0偏置变速箱非棘齿端扳手,有8mm到19mm可选尺寸。所有扳手均具有 GearWrench XL 横梁,超长超宽的横梁可以增强力的分配和实现最佳进入点。这些扳手均可单独购买,或按公制或美规尺寸多件组合购买。
另外,还提供含1/4和3/8英寸方型驱动的棘齿万向节,可以方便地放入掌心快速轻松拧紧。双平面转动允许在各种角度使用,具备容易进入的正向/反向杆以及5度摆动弧度的72齿棘齿。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com