新闻稿
RS发售Arduino全新紧凑型迷你无线开发板
Arduino Yun Mini 是提供经济实惠的小巧型 Linux WiFi 原型解决方案
中国, 2015年7月14日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司宣布新增 Arduino Yun Mini 产品,以扩充其经销的 Arduino 开源电子开发板和原型板产品组合。
以嵌入式工程师、电脑黑客和学生为目标群体的 Arduino Yun Mini,是 Arduino Yun WiFi 微控制器板的重新设计,与模拟板结合使用,使原型设计更简单容易,不但功能丰富,且封装高度轻便紧凑。
Yun Mini 约有 71.1mm x 22.9mm 的印刷电路板尺寸,不到 Arduino Yun 印刷电路板面积的一半,后者的尺寸约为 68.6mm x 53.3mm,其 USB 控制器使长度延长到约 73mm。另外,Yun Mini 的重量为 16g,只有 Yun 的一半。迷你板的小尺寸非常适合小空间使用,尤其是家庭自动化项目,将更小的设备放在小盒子中可以灵活选址。
Yun Mini 提供经济实惠的带 ATmega32u4 微控制器的模拟印刷电路板,以及带 MIPS 24K CPU 的Qualcomm Atheros AR9331 系统芯片集成电路,最高可在 400MHz 下工作,支持构建在 OpenWRT 之上的 Linux 发行版,称作 Linino。桥库允许两个处理器间通信,使 Arduino 程序能够运行 shell 脚本、与网络接口通信,以及接收来自 AR9331 处理器的信息。
迷你板已内置 WiFi(IEEE 802.11b/g/n,最高运行速度150Mbps),支持20个数字输入/输出引脚,其中7个可以用作 PWM 输出,12个用作模拟输入。其他技术规格包括一个 16MHz 晶体振荡器、一个微型 USB 连接器、一个 ICSP 头、两个重置按钮以及一个用户按钮。
Yun Mini 与 Arduino Leonardo 类似,因为 ATmega32u4 中内置了 USB 通信功能,所以不需要二级处理器,这让 Yun Mini 看起来像一台连接鼠标、键盘以及虚拟 (CDC) 串行/ COM 端口的电脑。
Yun Mini 可从 dogRJ45、dogUSB 和 dogUSB eMMC 三种附件中任选两种,进行定制。dogRJ45 是一个 10/100Mbps 以太网端口,dogUSB 为 USB A 型连接器,带 USB 2.0 集线器,提供迷你 SD 插槽扩展板的内存,而 dogUSB eMMC 是一个带 4GB 集成式闪存的 USB A 型端口。
迷你板可以通过微型 USB 连接以 5V 直流电驱动,此为建议选项。不过,也可通过充电电源引脚使用 5V 稳压直流电驱动迷你板。Yun Mini 可以采用从 http://arduino.org/downloads 下载的 Arduino 软件或从 http://www.linino.org 下载的 Linino IO 进行编程。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com