新闻稿
RS推出最新STM32F7微控制器
作为世界首个批量生产的微程序控制器,STMicroelectronics STM32F7以高性能ARM Cortex-M7处理器核为特色,新的STM32F7 Discovery工具包连同对Arduino盾的开发支持功能,加入广泛的STM32 MCU系列生态系统
中国, 2015年8月13日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS)公司今天宣布推出新的 STMicroelectronics STM32F7 MCU 系列,以32位ARM® Cortex®-M7处理器核独具特色,目前正在批量生产中。Cortex-M7是Cortex-M家族最新和最高性能的处理器核,适合用于高级消费者、工业、医疗和物联网(IoT)设备。
最新的STM32F7 MCU在ST的STM32 MCU系列当中性能最高,集Cortex-M7核和高级外围设备于一身,可完美增强应用程序性能,增加新功能延长电池使用寿命和确保安全性,并最大限度减少外部元件使用,节省了成本和尺寸。来自ST的STM32系列在工业领域以节省能耗以及引脚、外围设备和软件兼容500多种不同设备的而著名,同时还提供广泛的STM32开发生态系统。
相对于早期版本内核(如Cortex-M4),ARM Cortex-M7持续扩大优势,STM32F7 MCU系列具有约两倍的数字信号处理(DSP)能力,令MCU非常适合高速或多通道视频、音频、无线、运动识别或电机控制的应用领域。另外,利用ST的高级ART Accelerator图形引擎和Cortex-M7的L1芯片内缓存,STM32F7 MCU理论上可达到Cortex-M7的最高性能,不管是从嵌入式闪存还是外部内存执行代码,在216MHz下可达到1082 CoreMark/462 DMIPS。设备在1.8V下可达到6 CoreMark/mW的高处理效率,并展现出众的低功耗性能,在停止模式下一般的电耗只有100微安,在待机模式下电耗低至1.7微安。
该系列具有非常灵活的体系架构,以AXI和多层AHB总线矩阵交互连接内核、外围设备和内存。高级外围设备的选择具有USB OTG专用供电电平等特色,支持通过USB连接继续工作,而芯片以外部分的功率仅需1.8V,可有效节省电源。大多数外围设备上都支持双时钟,允许CPU速度最大限度降低以减少功耗,同时又能保持时钟频率处在通信外围设备时保持不变。
STM32F7拥有两个产品线 -- STM32F745和STM32F746 -- 两者都具有Cortex-M7内核、浮点单元和可扩展DSP,最高以216MHz运行。STM32F745 MCU具有高达1MB的芯片内闪存,以及320KB RAM、以太网、QSPI、摄像机接口和灵活的内存控制器(FMC)。STM32F746MCU可用芯片内的TFT-LCD控制器扩展此功能。STM32F7 MCU有多种规格包装,包括:14x14mm LQFP100;28x28mm LQFP208;10x10mm 0.65mm间距UFBGA176;13x13mm 0.8mm间距TFBGA216以及5.9x4.6mm WLCSP143。
RS还可提供STM32F7 Discovery工具包,实现高度灵活性,支持开发人员在任何开发阶段对硬件和软件进行微调。开发人员还可以使用相关的STM32CubeF7固件,重新利用所有STM32F4软件资产,因为Cortex-M4中设置了向后兼容指令。此外,通过板与Arduino Uno盾相兼容,还为开发者提供了无限的开发扩展能力。
现在,欧洲、中东和非洲以及亚太地区的客户可以从RS订购MCU的STM32F7系列和STM32F7 Discovery工具包。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com