新闻稿


RS Components新增600多种SMC气动元件,更新供应列表

提供更多新应用及已有安装维护供应的SMC气动元件

中国, 2016年1月5日:

服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布大力扩充SMC气动元件产品的销售种类。新增的SMC气动元件系列旨在为开发新气动应用的机械制造商以及维护工程师提供600多种产品,包括汽缸、致动器、阀门、配件、组合件、过滤器、润滑器、调节器、软管和气源设备等。

气动技术在各工业部门得到了广泛应用,包括汽车、电子、太阳光电、印刷纸浆、食品饮料加工、矿物开采加工以及生命科学。RS目前是备有SMC绝大多数气动元件产品的唯一全球经销商。

新增产品种类包括采用SUS316不锈钢制造的KQG2一键式气动配件,具有更强的防孔蚀和防腐蚀性能。适合用于压缩空气、水和蒸汽,能够在各种压力(100kPa到1MPa)和温度(5到+150°C)下工作。

这些都将是食品饮料和化工行业的理想之选,设备包括:直头、弯头和直通螺纹与管子接头,直头、弯头、三通和直通管子与管子接头,气动接头和配件的管子螺母及衬套,以及弯头螺纹接头。KQG2系列轻巧快速接头体积和重量分别比目前在售的KQG系列小30%和62%,适用管子直径3.2到16mm。

这次新上架产品的一大亮点是新款AR-B系列的气动空气调节器。压力调整范围在0.05到0.7MPa或0.02到0.2MPa,以全新轻便式模块化设计为特色,可连接到其他SMC气源设备。AR-B系列可以采用支架安装,也可以使用面板安装。所有型号均带有锁紧调节螺母,可防止意外调节,提供各种大小(主体部分20到40英寸)并含有1/8到1/2英寸管件。

最后,CP96系列双动及单动ISO汽缸选择范围广,包括32到100mm孔径、25到500mm冲程和单双杆。为了避免活塞杆在一个冲程结束时转动,CP96双动汽缸包含了浮动密封机构,并使用精密衬套和活塞杆公差。产品特点还包括:使用六角键的完全可调式冲程末缓冲;具有标配的磁性位置感应;改进了安装精度;拥有小巧筒形设计。

目前,RS在欧洲、中东和非洲以及亚太地区供应源自SMC的各门类齐全气动元件及产品。

关于RS Components

RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。

Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。

如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。

还可通过以下链接了解更多信息:

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

微信公众平台号ID:RS_Components_CN

 

相关链接:

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.com