新闻稿
RS Components现开售物联网SmartEverything开发板
来自Arrow Electronics的新款物联网开发板拥有多种传感器和通信接口,轻松连入大范围SIGFOX通信网络
中国, 2016年1月6日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布推出Arrow Electronics的SmartEverything物联网(IoT)开发套件。全新的SmartEverything“Fox”板是形似Arduino的IoT系统化模块,自带多种捆绑出厂的I/O端口及传感器,以及高性能无线连接技术。
SmartEverything系统板的重要组成部分是Atmel D21超低功耗微程序控制器、32位ARM® Cortex®-M0+处理器以及用于连接物联网的SIGFOX通信模块。SIGFOX标准是一项传输范围广又节能的技术,它利用超窄带(UNB)无线电技术,拥有每秒10至1000比特的数据传输速度慢。但是,更为重要的是,它功耗非常低,一般仅需消耗50μW,而蜂窝通信则需5000μW,这意味着它可显著延长移动或便携式IoT设备的电池使用寿命。
SIGFOX连接由Telit LE51-868S高性能模块驱动,它是经认证的SIGFOX网关,覆盖863-870MHz非授权ISM频段。预先加载了SIGFOX网络协议栈和Telit专有星形网络协议。另外,Telit云管理软件还支持轻松连接到云端。
SmartEverything板还包括Atmel密码验证芯片组、868MHz天线,并为定位应用嵌入了天线的GPS模块,支持GPS、QZSS和GLONASS标准以及伽利略定位系统,还配有接近传感器和环境光传感器、用于测量湿度和温度的容性数字传感器、九轴3D加速计、3D回转仪和3D磁力计复合式传感器、MEMS压力传感器,以及NTAG I2C NFC(近场通信)模块和蓝牙低功耗(BLE)收发模块。
SmartEverything印刷电路板尺寸仅为68.8mm x 53.3mm,USB接口和电源插座以及天线均伸出板外。电路板有三种供电方式:两节AA 1.5V电池(1.4V到3.2V);5到45V外部电源;或5V迷你USB接口。为了能够快速轻松地开发软件,SmartEverything Fox板支持Arduino IDE和Atmel Studio IDE(集成开发环境)。
SmartEverything SIGFOX板开发套件现在RS的售价为840.99人民币。欲了解RS物联网产品系列的更多信息,请访问https://rsonline.cn/web/generalDisplay.html?id=i/iot-internet-of-things。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com