新闻稿
来自RS Components的71mm高固态继电器提升空间受限应用场景的信道容量
井然有序的外壳设计允许标识多达24个字符,协助安全准确布线
中国, 2016年1月7日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布推出自有品牌的高度小型化固态继电器(SSR)系列,使小面板或小匣子支持极大数目的信道。
RS品牌SSR拥有业内最小体形(只有71mm高),能够很好地满足PLC和现场布线相隔离,同时又不超过外壳高度限制的要求。SSR可与其他微型机械继电器公用,占用空间6.2mm,有助于增强灵活性,简化面板设计的难题。
利用外壳物理尺寸的优势,继电器可为多达24个字符的识别标签提供空间。清晰的端子标记也有助于确保设备的准确安装和维护。拧入或推入式端子选项给予设计师灵活性,满足全球不同市场的多样化需求。此外,所有型号均带有集成的测试用插座。
新款SSR的固态技术卓越可靠,同时具有压装内部结构,能够进一步提高坚固性。设备封装于符合UL 94-V0和NFF I2/F2运输标准的阻燃外壳中,印有CE、UL、CSA和GL认证标志,能在-40°C到85°C的工业温度范围内正常工作。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com