新闻稿
RS 发售Phoenix SKEDD 线对板直接连接器
新款无焊连接器可消除PCB 接头,减少元件数,实现方便的手工组装
中国, 2016年5月13日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)宣布,即日推出来自Phoenix Contact的SKEDD SDC 2,5 线对板无焊直接连接器系列,引入PCB连接技术新概念。
SKEDD 技术源自Würth Elektronik并由Phoenix进一步发展,它采用推入式弹簧触点,其制造完美配合PCB 孔的几何尺寸。无需焊接或按压安装。线缆可以直接插入到PCB 中,无需板上安装的接头,从而消除了整个连接电平并减少了元件数。线对板连接可以实现更轻重量和更低型面,实现器件微型化。与传统的接头对插座配置相比,SKEDD 在连接器位置方面可实现更高灵活性,并能减少加工时间、成本及制造误差的风险。SKEDD技术的名称源自于其简单、无需工具的手工组装: 在瑞典语中,SKEDD 的含义是“搞定”。
Phoenix Contact SDC 2,5 系列在多款线对板连接器中整合了SKEDD 技术,有1 到 16 个镀锡触点,间距为5 mm。标称横截面积为2.5 mm2,标称电流为12 A,额定电压 (III/2) 为 320 V。由于操纵杆分色,组装很直观,多次插拔也不影响连接质量。
在连接器外壳与PCB 之间的安全锁定机制可确保强健、可靠、抗振的机械连接,适应严苛的环境条件,集成的测试选项更可提供快速方便的连接器测试。
RS全球客户经理Sharon Milne表示:“RS 与 Phoenix Contact 一直保持着强劲坚实的业务关系,这是SKEDD新型连接技术产品能够快速高效、直接库存发货的保证,从而实现客户利益最大化。”
“作为一家重要的战略分销伙伴,我们依靠RS Components帮助我们把最新创新推向市场,为我们的顾客提供最新产品的快速全球通路,”Phoenix Contact公司渠道伙伴管理部Benedikt Hagemann表示。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com