新闻稿
RS推出TE Connectivity新系列加固型电源连接器
NECTOR M 系列电源系统为建筑和照明行业中的一系列应用提供高度灵活的解决方案
中国, 2016年5月17日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司宣布,即日推出TE Connectivity的 NECTOR M 系列电源系统。该系列电源系统旨在为建筑行业提供更高的设计灵活性,以及与新设计及现有设计的无缝集成。该系列的工程设计为室外和严苛环境提供了可插拔的连接解决方案,非常适合电气和照明安装等多个行业中的设计师和承包商,这些行业要求在建筑物内部向各个设备分配电力和数据时,具有更高的灵活性。
NECTOR M 系列是一种灵活、完全可插拔、模块化接线的密封连接器和布线系统,用于永久性电力和数据线路的电气安装。针对传统的硬接线电气连接,它还提供可重新配置、即插即用的替代方案。多功能的模块化系统针对所有路数规格采用同一尺寸开口,具备设计一致性,圆形形状因子有助于简化布线,减少安装时间和浪费,从而实现最佳的灵活性。
该系列连接器具有闭合接线管插针插脚压接线端子,可提供白色和抗紫外线黑色,并有自锁和多键控选项,以便进行快速无误的安装。增强型单连接器解决方案应对电力、数据和控制要求,提供了在现场以外对配电单元、电气设备和电缆组件进行工程化、设计和制造的能力,从而可降低现场劳动力成本、提升效率并提高可靠性。
针对自由悬挂、面板/机架安装、PCB安装和功率分配器解决方案等室内应用,该产品组合提供了完整系列的3极、5极、6极、7极可插拔电气安装元件。3极系统最适合于用于在住宅或商业零售空间中,要求有接地连接的天棚灯、壁灯、吊灯和家具灯具。多相位系统提供的电力和信号连接适用于园艺和照明控制应用(5极)、紧急照明系统或者色彩控制照明功能(7极)。该系列近期还首推了一款5路分路器,为多个照明和电气设备提供电力、信号和控制连接选项。在未来几个月中,该系列还将新增更多设备。
连接器的工作温度为 –40°C 直到70°C,提供IP20 密封等级,可提供 IEC 61535 额定电流在 400VAC时为7A 到20A,以及UL 1977 额定电流在600VAC时为10A 到20A 的型号,使得这些连接器适合几乎在世界上任何地点使用。除了满足 IEC61535 标准之外,该电源系统解决方案还设计为满足UL1977 指引,密封型产品组合为IP67等级,使其成为了室外及高湿度照明应用中的理想解决方案。
TE Connectivity Nector M 连接器系列在RS Components现货发售。在歐洲、中東、非洲以及亚太地区各主要市场中,RS是 TE Connectivity产品的头号高端服务分销商。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com