新闻稿


RS推出全球首款一体式热成像钳形表

非接触式FLIR Systems仪器让使用者无需接触元件或线路,即可更容易、更安全地发现隐蔽故障

中国, 2016年6月2日:

服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司宣布,即日起推出针对顽固且难以发现的电气故障问题的解决方案,这些故障可能会造成反复维修需求,增加解决问题的成本。新款FLIR CM174 钳形表带有内置的热成像功能,可帮助精确发现线路间断等故障,这些故障可能具有传统检测设备不能发现的热效应。

RS Components即日现货供应来自FLIR的该款世界级创新解决方案,该产品的手持设备上有一个 2.0英寸彩色TFT显示屏,能显示出利用FLIR的IGM™(红外引导测量)热成像技术检测到的热点。利用该功能,电气技师们无需接触线路或元件,就能快速安全地诊断出故障,或发现异常故障的真正原因。例如,故障的电机控制器可能引起设备失灵,但FLIR CM174 可能会发现电机过热或者连接松动的问题。现在,电气技师无需再接触杂乱线路或者扫描复杂的电气柜来来排错,他们可以在一个安全距离内开展工作,使用 IGM来显示异常,而无需接触柜体。

FLIR CM174 可捕捉一个38.6” x 50” 视域,呈现480像素分辨率的热影像,温度区间为 -25°C 至 150°C;另内置有激光十字线仪,可将用户引导至视域中的物体。

这一热成像功能增强了FLIR CM174的高性能钳形表功能,该钳形表有一个狭窄的35mm钳嘴开口,能测量最大为1000V时的最大600A电流;一个内置灯可协助在接线柜等局限空间的挑战性条件下使用;钳形表测量模式包括True RMS、LoZ、VFD Mode、Inrush、以及Smart Diode with Disable。如果需要,用户可以利用 FLIR FLEX附件,将FLIR CM174的测量区间延伸至最大交流3000 安培。

FLIR CM174热成像钳形表在RS有现货,可立即发货。了解更多信息,请访问网站china.rs-online.com

关于RS Components

RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。

Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。

如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。

还可通过以下链接了解更多信息:

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

微信公众平台号ID:RS_Components_CN

 

相关链接:

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.com