新闻稿
RS 发售FTDI紧凑型高速USB接口芯片
新款双信道和四信道USB接口IC为工程师提供更多 I/O选项,并可应对电路板空间受限问题
中国, 2016年6月16日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司宣布,即日起提供来自FTDI Chip的两款紧凑型双信道和四信道高速USB接口IC,以及配套硬件。这两款产品是FTDI知名的FT2232H 和 FT4232H IC的新版本,专门设计用于向工程师提供更广范围的I/O选项,并更好应对电路板空间受限带来的常见问题。此次新推出的这两款产品为很多应用提供了高质量解决方案,包括将遗留外围系统进行升级以集成USB,或者在现场对设备进行现代化改造。这两款产品还非常适合用于USB仪器、智能卡阅读器、工业控制系统、条形码阅读器、USB闪存阅读器和写入器、MP3 播放器和数码相机等便携式电子产品的接口。
此外,这两款新产品是可配置的USB 2.0 IC,支持每秒480Mbit工作速率,现在有了 56针脚 VQFN 封装,对64针脚LQFP封装形式形成了补充,因此在电路板上易于放置和布线,并在具有显著空间限制的设计中,可节省电路板空间。同时,这两款产品还提供迷你型号(FT2232H-56Q 和 FT4232H-56Q),即小型双列直插式PCB,带有集成的微型USB连接器,提供与外部基础设施的便捷接口。
FT2232H和FT4232H的设计旨在尽可能地高度灵活:分别整合了两个和四个UART,FT2232H的两个信道以及FT4232H四个信道中的两个均可通过广泛的行业标准串行接口进行独立配置。另外,它们采用多协议同步串行引擎(MPSSE),可实现JTAG、SPI、I2C、bit-bang和其他同步串行模式的仿真。
高度集成的FT2232H/FT4232H 系列功能丰富,包括一个1.8V LDO 调压器,一个集成POR,以及工作频率区间为12至480MHz的时钟倍频PLL。波特率发生器还以标准速度和非标准速度提供数据传输;工作温度区间为 –40°C至+85°C,可满足设计实施更广泛选择的需求,并为工业部署提供必要的耐用性。
由于集成了USB 协议,这两款芯片无需制作USB 特定固件,从而缩短了开发时间,且支持为Windows、Mac 和 Linux 操作系统设计的多种USB驱动器。
目前,在欧洲,中东,非洲和亚太地区,RS Components现货发售FDTI Chip的FT2232H 和 FT4232H USB 2.0 接口芯片。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com