新闻稿
RS推出Vishay HOTcap™ 高工作温度径向引线陶瓷电容器
MLCC 的K…H全新系列定义了汽车应用的性能和可靠性新标准
中国, 2016年6月22日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司宣布,即日起供货来自Vishay 的 HOTcap™ 系列径向引线多层陶瓷电容器(MLCC),能满足汽车应用所要求的极端工作条件。K…H 系列的高工作温度、径向引线MLCC 以小型封装,提供了前所未有的性能和可靠性。
K…H 系列利用贵金属电极和高可靠性多层陶瓷电容贴片,其所有可提供的陶瓷电介质均能实现无可匹敌的 +175°C 最大工作温度。这些电介质包括:一片超稳定C0G 电介质,在 –55°C 至 +175°C 工作温度区间可实现 ±30ppm/K 容量变化; X0U 电介质在该温度区间的容量变化为 +22% 至 –56%。
该系列电容器符合AEC-Q200 标准,非常适合一系列的汽车应用,包括排气和座椅位置传感器等多个功能区域的EMI滤波;电缆线束以及涡轮增压、节流阀和制动系统控制。
两种电介质可提供的电压额定值均为50、100 和 200V dc,C0G 电介质元件可提供的电容值区间为100pF 直到12,0000pF (50V dc),X0U电介质的电容值区间为47,000 直到 1,000,000pF (50V dc)。
为了适应极度严苛的工作条件,该系列配备了采用湿法工艺生产的高性能MLCC 贴片,并具有貴金属电极,可实现对于腐蚀和氧化的高抗性。这些电容器可提供直引线或压接引线,间隔为 2.5 和 5.0mm。这些元件的引线尺寸为0.5 或0.6mm,采用100% 镀锡铜包钢线制成。这些元件符合 RoHS标准,并根据UL94V-0 要求,提供了阻燃的环氧树脂涂层。
RS还可提供 K…H MLCC系列的样品包,其中共有24 只电容器,各有不同的电压额定值、电容值和电介质。在欧洲,中东和非洲和亚太地区,RS 是备货 K…H 电容器的首批经销商之一。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com