新闻稿
RS新增HARTING快速端接元件,扩充其连接产品组合
HARTING新型Han® ES Press 系列连接器为广泛的工业应用提供快速端接解决方案
中国, 2016年7月7日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司宣布,新增HARTING Han® ES Press 系列,扩展其连接产品组合,该系列产品为机械和机器人技术、能源、交通运输、自动化、广播和娱乐行业中的多种应用提供了连接器端接解决方案。
Han ES Press 系列是 HARTING Han E 系列的扩展,包括采用了插入式跳线技术的多功能连接器,无需工具即可实现快速端接,从而在组装过程中实现了显著的时间节省,并增强了工艺可靠性。导体的端接是基于笼式弹簧技术,该技术可实现带/不带套圈的导体简便、快速、抗振动的组装。
该设计的特点是简单、安全、方便,组装半导体的速度最多可提高50%。此外,由于具有零插入力 (ZIF) 性能,可以方便地把导体推入触点安装孔内,在元件的蓝色按钮上施加轻微的指力即可封闭。按钮和插入式跳线还具有可听见的、有触感的咬合。
Han ES Press 系列还提供了插入式跳线,可实现多个触点在连接器上的直接桥接。这样便可实现快速重新配置,以及星形和三角形电路的桥接。所有跳线均与HARTING Han E, Han ES 和 Han ESS产品系列插芯兼容,有红色、蓝色和黑色可供选择。
该系列产品有 6-, 10-, 16- 和 24-触点型号,并带有集成开口,便于使用测量探针,在500V 及 6kV 脉冲电压时电流额定值可达16A,最少500 次插拔周期。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com