新闻稿
RS Components为RS Pro系列新增逻辑控制器
RS Pro逻辑控制器具有价格竞争力,是满足多种工业应用控制需求的理想选择
中国, 2016年8月11日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司延伸了其高质量自有品牌产品组合,新增RS Pro系列逻辑控制器,为包装机、灯光控制、家庭自动化和充填系统等应用提供了价格低廉的基本控制。逻辑控制器等智能通讯组件对于建立智能工厂而言是必不可少的,工业中几乎每种应用均使用PLC或逻辑控制器,来提供大脑功能,实现系统内的通讯以及与更广泛网络的通讯。逻辑控制器的设计不仅可针对建筑物维护中的小型应用,也可用于控制小型的工业应用。与标准PLC相比,逻辑控制器通常带有较少数量的输入/输出,软件中功能区块的数量有限。一只逻辑控制器还能把所有相关功能结合在一个单元中,替代多只继电器、定时器或计数器。
RS Pro系列的定价具有吸引力,低于品牌同类产品,其包含四款控制器,分别为12/24V直流和110/240V交流,带有或不带有集成显示屏。并提供两款相关联的扩展模块,从而向控制单元提供额外的输入/输出(八路输入和四路输出),以及两款伴随的RS485通讯模块,从而实现与HMI等外部设备的通讯,并适合将其集成到现有系统中。
这些逻辑控制器和扩展模块还带有强健外壳,提供了把组件安装在DIN导轨上的选项,从而实现在开关柜和接线盒中更方便的安装。
该系列还包括一条逻辑模块USB编程电缆,支持从PC上传程序,还有一个可以不借助PC,简单地把程序克隆到其它RS Pro控制器上的内存模块。RS还以免费下载方式提供图形编程软件;使客户免于支付许可费。
新款RS Pro逻辑控制器的受益方将包括维护人员、机器和面板生产商、代工厂商、流程和建筑物自动化公司,以及希望为系统或小型应用的控制找到有效、具良好价值替代方案,同时降低总体成本的买方。RS Pro逻辑控制器也非常适合学生和年轻工程师开始学习如何进行工业PLC的编程。
RS Pro系列产品为客户提供了质量、性能和价值的上佳组合,有RS批准印章提供保证,代表了审计、检查、测试和认证的领先行业标准。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com