新闻稿
RS Components备货Tektronix新款示波器 可提供高端测试和测量能力
下一代通用型示波器,是设计工程、研发、教育等应用的理想之选
中国, 2016年9月7日:
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司在其测试和测量产品组合中,新增来自Tektronix的新型数字存储示波器。TBS2000型示波器是一款通用型示波器,针对包括故障排除在内的广泛用途,也可用于新产品的原型制作、调试和设计验证。这款新示波器还可用于教育环境中,为学生提供电子工程方面的亲身体验。Tektronix TBS2000是下一代基本示波器,具有同级产品中最长的记录长度和最大的显示屏,可提供更快的信号评估和故障排除。TBS2000的推出是建立在TDS2000所取得成功的基础上(该系列是市场上使用最广的示波器之一),可提供该级别仪器中前所未有的更佳设计能力。它还实现了高可用性,包括方便信号可视化的大显示屏、以及一套全面的自动波形测量功能,结合图形解释,可帮助工程师更好地理解测量结果。
TBS2000示波器有多种型号可供选择,提供70或100MHz带宽,或者有两个或四个信道。该示波器还配备了一个9英吋WVGA显示屏,可显示15个水平(时间)标度,让用户能查看的信号比同类任何其它示波器要多出50%。它的20-M点记录长度,配以单旋钮卷动和缩放,让用户能捕获长时间信号,并提供简便导航,帮助用户找出重要细节。
其它重要特点还包括支持TektronixVPI探针接口,这是Tektronix低成本示波器首次提供的功能,可以让用户以经济的价格使用广泛的Tektronix有源探针。此外,新的可配置Help Everywhere内容敏感帮助工具,为重要设置提供了屏幕上提示。最后,该仪器的Wi-Fi加密狗支持可提供无线连接,让教育工作者快速方便地为学生设置电子工程实验室,工程师则能利用该仪器的LXI标准接口,方便地远程控制示波器。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com