新闻稿
RS Components新增来自Peli Air的轻质箱,扩展了其优质贮存产品系列
重量减轻40%的灵活多用途贮存解决方案,为各种应用中的高价值设备提供出色防水保护
中国, 2016年10月14日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) (LSE:ECM) 在其优质贮存产品组合中引入了多款新产品,其中包括来自Peli Air的轻质设备箱以及RS Pro贮存箱选项。
Peli是聚合物设备箱的先驱公司,其产品的坚固耐用和防水性能享誉全球,为各种高价值和敏感设备提供了出色防护。例如,其设备箱是广播公司和摄影师的理想之选,也可贮存敏感的军事/防务设备或运输脆弱的测试设备等电子仪器,还有很多其他的户外用途。其他潜在市场板块的用途包括维护、电力、电信或油气行业。
Peli Air系列特别适合有重量限制的应用,比如物流和运输。新款的带轮箱坚固、防水、防尘、防撞,补充了现有的Peli Storm系列,而且具备创新设计,重量比其它聚合物箱子减轻高达40%,而且同样耐用。
Peli Air系列产品采用专有的超轻量树脂成型,坚固而轻质。这些树脂具有回弹性而不会断裂,并配合了比实心聚合物材料更为坚固的蜂巢结构设计元素。这些设备箱配备了经证实有效的牢固双掷锁栓、平衡气压的自动放气阀、以及水密性的O型垫圈。Air系列还具有新款‘锥形曲线’形状的箱盖、不锈钢搭扣防护件以及过压成型的橡胶把手。它还采用TrekPak系统以提供预安装的壁段、分隔板、锁定销以及防呆设计的切割工具,让工程师和其它用户能方便地把设备放置在箱子中,测量和切割分隔段,并使用U型钢销将其锁定就位。
RS还新推出了两款RS Pro贮存产品系列,其中包括RS Pro铝质运输箱和RS Pro工具箱。这些铝质运输箱是高质量的容器,在箱盖的每个角上都配有铸铝堆叠定位器,便于进行堆叠和交互堆叠,是运输和贮存用途的理想之选。此外,这些箱子的棱纹箱体强化了坚固性,而箱盖中的橡胶密封件使箱子具有防洒性能。RS Pro工具系列中包含一款带有滑轮的箱子,非常适合需要移动的工程师和技术人员。这些箱子包含铝质框架和高抗冲ABS材料,其设计可在意外冲击中为工具提供防护。它们也可堆叠、防尘和防水。
这些贮存产品强化了RS的相关解决方案阵容,针对希望建立有效的工厂维护计划的客户。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com