新闻稿
RS Components新备货Intel® Joule™开发平台可实现针对物联网应用的快速原型制作
高性能Intel Joule计算模块和开发套件瞄准物联网应用的开发者、发明家和OEM厂商
中国, 2016年11月10日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) (LSE:ECM) 今天宣布提供新款Intel® Joule™ 平台,其中包括了高性能计算模块和套件,针对开发物联网(IoT)创新应用的开发者、发明家和企业家。多用途的Intel Joule平台是广泛潜在应用的理想之选,涉及领域包括计算机视觉、机器人技术、无人机、工业物联网、虚拟现实、微型服务器以及要求高端计算的其他应用,比如具备增强现实技术的工业安全眼镜、社交机器人和针对特定应用的定制载板。Intel Joule平台基于一个高端的模块上计算系统(SOM),其在一个细小的低功率封装中配备了可实现4K视频拍摄和显示的Intel HD核芯显卡以及大容量内存。该平台提供了一个庞大的软件和硬件生态系统,为开发者提供了操作系统选择以及现成可用的程序库和传感器,允许开发者快速完成原型制作,并更快地以较低成本开始生产。Intel Joule模块基于一个Intel® Atom™处理器,提供了从最初概念设计到高量生产的低成本可伸缩性。
Intel Joule平台可提供两种主要的计算模块配置以及两组关联的开发者套件。Intel Joule 550x计算模块配有一个64位1.5 GHz四核Intel® Atom™处理器T5500,加上3 GB LPDDR4 RAM和8 GB eMMC内存。更高性能的Intel Joule 570x计算模块配有一个64位1.7 GHz四核Intel® Atom™处理器T5700,其 Intel® Burst技术允许以2.4 GHz运行,加上4 GB LPDDR4 RAM和16 GB eMMC内存。开发者套件除了Intel Joule 550x或570x计算模块之外,还包括一个扩展板、micro-SD卡、两根Wi-Fi®天线以及散热器和紧固件。
两个计算模块均提供了广泛的高速物理接口,包括USB 3.0、多个GPIO、I2C和UART接口。它们还提供Wi-Fi®(双频段MIMO)和Bluetooth® 4.1,以扩展范围和带宽。该平台包含了对于Intel® RealSense™景深感应摄像技术的支持,使开发者制作的设备能适合于具有高级计算机视觉要求的系统。
支持Intel Joule模块的软件生态系统运行开源的Reference Linux OS,该操作系统是按照物联网应用所要求的安全功能特别设计的。其它选项包括Ubuntu/Ubuntu Core (Snappy)或Microsoft® Windows® 10 IoT Core,并可提供进一步的现成可用程式库和外设,以帮助加快开发过程。
RS现可发货Intel Joule模块和开发者套件。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com