新闻稿


RS Components现可提供价格实惠的Renesas MCU原型板

Gadget Renesas的SAKURA II开发板可为包括机器人和物联网在内的一系列应用提供灵活开发平台

中国, 2016年12月8日:

服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) (LSE:ECM) 宣布提供Gadget Renesas SAKURA板,基于Renesas RX闪存微控制器(MCU)系列,提供了一个易于使用的开发平台。这些通用型可编程板提供了具有高度灵活性的平台,适合包括学校的初学者到专业设计工程师等拥有各种不同开发经验的开发者。

Gadget Renesas是来自Renesas的一个项目概念,通过提供可实现快速原型开发的电路板,并通过网上社区分享想法,把想法与电子连接起来。它非常适合用于工业、消费和办公室自动化、以及机器人技术和物联网(IoT)等一系列的应用项目。

GR-SAKURA-II和GR-SAKURA-II-FULL开发板基于32位RX63N微处理器,具体是一个100针脚QFP封装中的R5F563NBDDFP,具有1MB闪存、128KB RAM 浮点运算器(FPU) 和32KB数据闪存。该微控制器的工作电压为3.3V,频率为96MHz (使用一个外部12MHz XO),子时钟频率为32.768kHz。RX63N微控制器还带有开发软件的支持,包括Renesas网站提供的一个在线编译器,以及用于开发安卓智能手机应用程式的软件。

GR-SAKURA平台提供与Arduino兼容的尺寸外形,带有C++模板和资料库,并有与Arduino UNO兼容的排针,可使用Arduino盾板。该电路板还提供51个GPIO针脚、六个模拟输入针脚、micro-SD插座、XBee无线模块接头位置、JTAG接口、+5V直流电源插座、用户和重置开关、一个Arduino 盾板接口、以及包括JTAG、mini-B USB主机连接器和以太网在内的一系列接口。

GR-SAKURA-II标准版本带有部份接口连接器,而GR-SAKURA-FULL则完全配置了所有连接器,包括:盾板接头、RJ-45以太网LAN连接器、JTAG接头、+5V直流电源插座和一个micro-SD卡槽。

RS 自即日起备货供应 Gadget Renesas SAKURA-II和SAKURA-FULL产品。

关于RS Components

RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。

Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。

如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。

还可通过以下链接了解更多信息:

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

微信公众平台号ID:RS_Components_CN

 

相关链接:

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.com