新闻稿
RS Components推出无火花维护工具 在爆炸危险环境中提升安全性
EGA Master向维护工程师提供广泛工具系列,有助于满足油气等多个工业行业和许多其他应用领域中的预防性安全需求
中国, 2017年1月26日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS) 推出EGA Master所生产的新系列‘无火花’工具,供维护工程师在火花可能会点燃气体、化学品或其他不稳定的物质和材料的危险或有潜在爆炸风险的环境中使用。
无论是在什么应用或环境中,总是需要对设备开展维护工作。然而,在危险或者潜在爆炸风险的环境中,使用标准工具可能会引发巨大灾难。无火花工具产生的低能火花总是低于环境中危险物质(气体或粉尘)的燃点能量,从而可以在具有爆炸危险的环境中安全使用。
RS提供来自EGA Master的无火花工具广泛产品组合,有近500款工具可供选择,是在危险环境中工作的维护工程师的理想之选。该系列包括:螺丝刀;大锤;套筒组件;套筒扳手和其他套筒附件;两用、可调节和无冲击力扳手;两用钳和长鼻钳等钳子;刀具;以及广泛的内六角扳手套件。
这些工具采用具备无火花特性的常用材料制造,包括铍铜合金(Cu-Be)和铝青铜合金(Al-Br)。除了无火花之外,这些材料非磁性,还具有高度耐腐蚀性,因此尤其适合海洋工作。
这些工具的关键目标市场是油气行业,以及有潜在爆炸危险的其他行业,比如在空气中充满高浓度可燃微粒的面粉厂或造纸厂,加上氧气等氧化剂以及点燃事件,就可能引发燃烧。使用无火花工具,结合其他重要的预防措施,有助于消除这一环境中的点燃条件。这些工具的其他目标市场还包括航空航天、海事、汽车和采矿,以及化学品、石化、油漆生产和酿酒等等为数众多的其他重要行业。
为了最大程度提高安全性,EGA Master在所有工具上均标注了具体的合金成分,以确保使用正确工具。所有的EGA Master无火花工具均得到了德国BAM实验室的认证,为这些相关工具可安全用于爆炸环境的能力提供了第三方验证。
RS现已在欧洲、非洲和中东(EMEA)和亚太地区备货供应EGA Master无火花工具系列,为RS针对海洋和离岸行业的解决方案提供支持。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com