新闻稿
RS Components现已备货 TE Connectivity新系列防破坏开关
来自TE Connectivity的ALCOSWITCH防破坏开关为工业应用提供灵活的安全解决方案
中国, 2017年2月1日:
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS) 现已备货来自连接性和传感器全球领先公司TE Connectivity (TE)的ALCOSWITCH防破坏开关系列。TE的ALCOSWITCH防破坏开关提供了一种灵活的防破坏解决方案,旨在为广泛的各种面板安装应用带来安全性和可靠性,包括信息亭、出票器、ATM机和自动售货机,以及工业设备、电梯和自动扶梯、仪表、通信和控制设备。TE的ALCOSWITCH防破坏开关提供了一种防破坏解决方案,采用了一只从面板后部可拆装的锁紧螺母,并可提供包括16、19和22mm在内的多个面板尺寸。这些开关有单极和双极配置,密封性能达到了IP67等级。
这些开关提供了简易的用户接口,有一个大规格按钮,并提供了可选的LED指示灯照亮开关,有包括白色、红色、黄色、绿色和蓝色在内的多种颜色选项。LED指示灯凭借定环、动环、点状和电源标识等各种按钮符号类型,有助于实现额外的可视化灵活性。可提供多种主体型式,包括单极瞬动、单极通断、双极瞬动和双极通断。
这些开关的工作温度区间为摄氏零下20度到55度,采用了一只不锈钢致动器,铜触点镀银或镀金,端子以硅密封。这些开关符合多项标准,包括「欧盟危害性物质限制指令」(RoHS)以及「化学品注册、评估、授权和限制法规」(REACH)规定,并满足对于19和22mm系列开关的UL (E46765)要求。
关于TE Connectivity
TE Connectivity是全球技术领导者,年销售额达120亿美元。在连接日益紧密的当今世界,TE Connectivity的连接和传感解决方案发挥着核心作用。我们与工程师协作,帮助他们将概念转变为现实——通过经受严苛环境验证的智能化、高效、高性能TE产品和解决方案,实现各种可能。我们在全球拥有超过75,000名员工,其中7,000超过名为设计工程师,合作的客户遍及全球150多个国家和众多领域。我们相信“无限连动,尽在其中”。
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com