新闻稿
pi-top推出pi-topPULSE 为树莓派3增添音乐、灯光秀和亚马逊Alexa功能
教育科技初创企业借助新功能,希望让STEAM课程更具吸引力。pi-topPULSE仅由RS Components提供。
中国, 2017年7月20日:
今天,基于树莓派的世界上最经济计算机的生产商pi-top推出了pi-topPULSE。这款HAT兼容的pi-top扩展板线条明快,其功能是作为一款高端的树莓派扬声器,带有色彩鲜明的LED矩阵灯,并有内置麦克风,其集成功能让您拥有您自己的树莓派互动助手。
pi-topPULSE是音乐、灯光和音响的集成解决方案,可供创客、学生、教育者等等使用。其尺寸仅为60x67mm,便于携带,可以部署在任何教室里。它可以用作pi-top或pi-topCEED的扩展板,并且还可以用作树莓派3的HAT。在各个项目中,pi-topPULSE作为一个LED阵列、扬声器和麦克风,可以用于游戏、听音乐、音乐样本录音,还可以编程作为一台语音控制的树莓派。
pi-top的联合创始人Jesse Lozano解释道,“虽然儿童们喜爱科技,但如果缺乏了基于互动和创意的体验,要让他们长时间地保持兴趣,常常是困难的。因此,在STEAM中纳入Art(艺术)是至关重要的。艺术能促进视觉空间技能的发展,增进解决问题的实践,并在孩子们为创意项目做贡献时鼓励协作。为了在这方面提供帮助,pi-topPULSE为教室带来了很多毅力、专注和创意。”
pi-topPULSE既适合初学者,也适合专家,它是一个好玩的教育工具,有助于把Arts(艺术)环节纳入到具有视觉和创意元素的STEAM(科学、技术、工程、艺术和数学)项目中。pi-topPULSE提供了大量的各类项目,其中包括“贪吃蛇”等经典游戏,通过简便的编程就能上手玩了。
北伊利诺伊大学艺术与设计教育主管Kerry Freedman表示,“除了通过课本和数字学到的东西之外,儿童们还需要对世界有更多的了解。艺术教育可以教会学生们如何解释、批判、使用视觉信息,以及如何基于这些信息做出选择。”
pi-topPULSE的主要功能包括;
7x7 RGB LED矩阵阵列、扬声器和麦克风HAT全兼容 - 可以安装在单独的树莓派3顶部,或者如同普通扩展板一样,在pi-top模块导轨内部使用。该产品已经完全组装好,装上即可使用——包含有磁性支柱,如果作为HAT使用,可以添加到树莓派上。提供了一套python资料库,让使用简单方便——可提供大量的示例程序、演示和pi-top教案(仅限pi-topOS),让您轻松上手这些LED灯、扬声器和麦克风集成了基于云的语音控制器亚马逊Alexa
pi-topPULSE现在全球发货,售价为49.99美元(39.99英镑),仅由RS Components在EMEA和亚太地区www.rs-online.com,以及Allied Electronics在北美供货www.alliedelec.com。
RS Components全球产品经理Rob Maycroft表示:“充分发挥树莓派强大功能的产品家族正在不断发展壮大,pi-topPULSE是其中一款令人激动的新成员。这款全新的创新扩展板,将科学、技术、工程和数学教育与艺术结合起来,提供了音乐、灯光和音响的全合一便携式解决方案,可以在教室里和其他地方使用。”
关于RS Components
RS Components和Allied Electronics & Automation均为服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌。集团分销来自2,500家主流供应商的超过50万种工业及电子产品,为一百多万个客户提供广泛的增值服务。集团的运营网络遍布32个国家,通过多个渠道开展贸易,同日订单发货量約5万件。
Electrocomponents集团已在伦敦证券交易所上市,截至2017年3月31日,营业收入为15.1亿英镑。
如需了解更多信息,敬请访问网站rsonline.cn。
还可通过以下链接了解更多信息:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo:@欧时电子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公众平台号ID:RS_Components_CN
相关链接:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.com