C型电池完整指南
通过我们的介绍,您可以充分了解C型电池,包括其不同型号以及如何使用。
本手册简单易懂,您可以充分了解到关于C型电池的一切信息,例如什么是C型电池,有哪些不同型号,如何使用它们,以及在售的电池品牌。
什么是C电池?
C电池是一种广泛应用的“干电池”。顾名思义,干电池是在内部湿度最小的情况下工作的,因此这些电池是便携式设备的最佳选择。5号和7号电池是大家最熟悉的干电池型号,但这两种电池体积较小,因此使用寿命比C电池更短。
C电池也被称为R14,由国际电工委员会(IEC)命名,IEC是电池行业标准的制定者。
C电池的不同类型
C电池主要有两种类型--标准型(非充电)和充电型。这两种C电池各有优势,所以要充分了解两者的区别,便于根据具体的应用场景选择最适合您的C电池。
标准/非充电C电池
充电C电池
顾名思义,可充电C电池可实现数百次充电,是真正意义上的可持续选择。一些可充电C电池内置在电源系统中,而可拆卸的型号则需要一个单独的适配器来充电。
可充电C电池品类繁多,如:
- 镍氢
- 镍镉
- 锂离子
C电池电压
电池以其电压(即电荷强度)来区分。每个电池都标有“额定电压”,即在理想状态下的电池容量。但在实际应用中,电压根据电池运行条件的不同而略有不同。
消耗型非充电C电池的主要额定电压如下:
按化学成分分类
和其他电池一样,C电池的分类不仅在于容量和电压,还有构成C电池的主要材料。
我们来看看按照化学成分C电池是如何划分的:
C电池可以用来做什么?
对于便携式中/高等耗电设备,标准C电池是最佳选择。广泛应用于:
-
手电筒
- 照相机
-
收音机
-
报警器
-
乐器
-
对讲机
-
玩具
C电池热销品牌
C电池热销品牌包括
Duracell C 电池
Energizer C电池
RS PRO C电池
常见问题
非充电电池可以充电吗?
不可以。不能对非充电电池进行充电,否则会导致电池破裂、过热甚至爆炸。标准电池并不能储存多余的电子,因为它们没有办法储存,一旦电池内储存的电子全部耗尽,电池就无法使用了。相比之下,充电电池含有可以储存多余的电子化学物质,充电时可将其充满。
C电池可以回收吗?
是的,可回收。C电池可以像其他标准电池一样可回收。在部分地区,当地相关部门允许在日常垃圾收集中回收电池。在其他地区,你需要将废旧电池送到当地的回收中心或收集点,以确保废旧电池得到妥善处理。废旧电池被分解后进行再利用。
C电池可以带上飞机吗?
在大多数情况下是可以带上飞机的,仅限小巧易携的型号,而且只能放在随身行李中。置于托运行李中的任何电池都存在较大的安全隐患,因为在机舱内受到压力时,电池可能会起火或爆炸。航空公司对于电池的管理条例很复杂,在飞行前最好跟航空公司进行确认。
C电池的使用寿命是多久?
关于这个问题没有单一的答案。C电池的使用寿命取决于具体的型号和大小,以及使用电池的设备功耗。平均来说,标准1.5v C电池在电流200mA(毫安)时,可使用18小时以上。毫安是安培的1000分之一,是电流的基本单位。可充电C电池的容量一般在2200至4500毫安/时之间。4500毫安/时足以为强力手电筒提供6小时以上的电能。
下一步
点此浏览我们更多标准和可充电C电池及配件。
非充电C电池
充电C电池
充电C电池包