NPN还是PNP?——帮助做出正确的选择

传感技术涵盖范围广泛的现场传感选项,最常见的是感应传感器光电传感器电容传感器超声传感器。如何选择正确的传感器取决于其的应用。通常,关于如何选择传感器还需注意一点,例如如果你的应用需要感应传感器,下一个问题就是需要哪种输出类型,NPN还是PNP?

因此不同点在于:首先要考虑的是位置。NPN广泛应用于亚洲地区,且为主要的输出类型,而在欧洲PNP比NPN的使用更为广泛。了解该情况略有帮助,但真正的问题在于需要阱流还是源流?

  • 传感器输出端内使用的晶体管是NPN还是PNP?
  • NPN为阱流传感器,允许电流流入到传感器和V-
  • PNP为源流传感器,允许电流从传感器和V+流出

NPN输出:

负载连接至开关输出和V+,因此V+为参考点。信号状态改变时,晶体管打开,电流从V+流出,穿过负载,通过晶体管流至V-,从而接通电路。

 

PNP输出:

负载连接至开关输出和V-,因此V-为参考点。信号状态改变时,晶体管打开,电流从V+流出,穿过晶体管,通过负载流至V-,从而接通电路。

为了弄清楚传感器电子装置作用的方式,应将传感器视为一个开关。

NPN负切换

使用NPN传感器,在–V轨上进行切换。+V轨构成了装置与传感器之间的公共端。+V永久供应将连接至待激活的装置,例如PLC或继电器。

传感器打开时,转换–V轨并接通电路。电流通过传感器晶体管,流向装置,使其打开或改变其状态。

 

 

PNP正切换

使用PNP传感器,在+V轨上进行切换。-V轨构成了装置与传感器之间的公共端。固定的-V供应将连接至待激活的装置,例如PLC或继电器。

传感器打开时,转换+V轨并接通电路。电流通过传感器晶体管,流向装置,使其打开或改变状态。

应牢记:

  • 如果直流电压具有V+公共端,则需要NPN输出传感器。
  • 如果直流电压具有V-公共端,则需要PNP输出传感器。

NPN和PNP

切换为输出时,通常依照信号线显示的电压对传感器进行表述。因此当传感器需要发出“接通”状态信号时,PNP传感器将发出“切换为正”的信号。当其在“接通”状态时,NPN传感器将发出“切换为负”的信号。

由于任何接地故障可能使NPN传感器发出假切换信号,因此有时认为PNP是较为安全的选择。

 

连接至PLC

传感器连接至PLC的输入级时,输入级探测传感器的状态(开或关),但其类型应与传感器类型相同。

PNP传感器连接至PNP输入端时,电流从传感器流至输入端。这意味着作为PNP传感器源电流,PNP输入端必须吸收电流。相反,NPN传感器吸入电流,则NPN输入端必须提供电流。