变压器有哪些种类和相关功能?
您需要变压器吗?如果您计划购买变压器,本文将教您了解一点有关这些装置的知识。这些装置具有多样性、灵活性,并且非常好用,在所有技术领域中都属于最普遍的使用部件。
何谓变压器?
变压器属于最基础的电子设备。通过这些设备可以提高或者降低电压,为具有不同电压要求的电器以及其他技术提供相同的电源电压,可以匹配连接主电源的各种规格装置。这些装置随处可见,小到大插销内部,作为路由器或者其他产品的适配器,大到悬挂在大型柱状电线杆旁侧的其他产品。那里有很多不同类型的变压器,其中每一个都有其特定目的及其独有特征。
从比较专业的角度,一台变压器可以利用感应原理将能量转化成电形式。这是通过变压器的线圈完成的,线圈是变压器最为重要的部分。
变压器的历史
很多人在变压器的开发过程中发挥重要作用。大部分开发工作大约是在十九世纪中、后期完成的,十九世纪对于电领域来说是一个充满发明的时代。第一台适合于使用的变压器是由威廉斯-坦利于1886年开发的,他当时为爱迪生的主要对手——威斯汀豪斯工作。自从发明第一台商用变压器以来,它就成为大多数电器应用的最重要部件。斯坦利不仅制作了适合于商业使用的变压器,而且使其适合于批量生产。
变压器的工作原理称为感应特性。感应原理最初是由迈克尔-法拉第(Michael Faraday)和约瑟夫-亨利(Joseph Henry)二人于十九世纪三十年代首次发现。您也许记得法拉第这个名称是电子学分析中采用的一个度量标准。他在一直延续到现代电力时代的科学研究中始终是一位声名显赫的人物。
今天,变压器是世界上最普遍使用的电力设备。变压器可大、可小,可以处理一系列不同电器和技术的电压需求,生产成本非常低。变压器确实属于世界上最重要的技术之一,在首次投放市场以来一直经历持续改善和开发。
变压器的主要用途是什么?
鉴于变压器不属于新技术并且非常普遍,我们能够很容易理解变压器有多么神奇。变压器可以提高或者降低电压,增加或者减少电流,以很多不同方式变更电能。通过模拟方式,我们很容易了解它的强大作用。
想象一下,是否可以在你的汽车发动机上加装一个廉价且容易制作的部件,从而使你的车辆可以按照需求增加或者减少马力总量。如果您沿着平坦道路行驶,可以减少功率,节省汽油。如果您沿着爬坡的道路行驶,可以将汽车的马力减少一半。从某种程度上说,这就是变压器的工作过程。
变压器通常在其使用的机器和产品中是隐藏的。例如,如果拆开您电脑的电源,您就会发现一个变压器。该变压器采用120伏墙电,然后降压,直至连接装置可以为您的电脑提供工作需要的12伏或者5伏电源。
如果看一下墙式适配器您就会发现,在你插入墙体的大外壳里面隐藏着一个变压器。在很多电器中,变压器处于装置本身的外壳中。
从一个国家购买然后带入另一个国家的电器也需要变压器来降低电压。例如,如果您在美国购买了电动剃须刀,这个剃须刀的设计电压就可能是120伏,而120伏就是美国标准的墙电压。如果您去欧洲,大多数墙电压都是220伏,您必须采用变压器将电压降低到120伏。
变压器的基本原理
变压器采用感应原则。这是需要理解的较简单电器概念之一。如果您在变压器的初级线圈中通上电流,将会产生磁场。磁场然后切割磁芯,在次级线圈中感应电压和电流。非常简单,次级线圈中产生的实际电压数量可以采用法拉第定律确定。
通过这一简单的原则,人们可以开启电灯,运行电脑,烤面包片,做任何室内电源允许的工作,开始都采用相同数量的电源,按照需要降低电压。
变压器的分类参数是什么?
有多个不同参数可以用于为变压器分类,其中包括:
职责:其中可能包括具有可变性、断续性、周期性、短时性和持续性。
冷却方式:压力通风、液浸式、强制油循环、水冷、干式自冷等等
电压分类
电路应用:变压器在电路中的作用,例如匹配用阻抗、电压、绝缘等等。
稳压变压器描述符号:描述变压器属于升压、降压或者绝缘装置
绕组配置:具有很多种绕组配置,其中包括Y形、星形、三角形、Z形以及其他形状
整流器移相绕组配置;其中包括n绕组、6脉波、12脉波及其他
用途:变压器的实际目的
功率容量:变压器可以处理不同可用类型之间的异常宽泛功率范围
基础磁形态:说明处理磁性的方式,其中包括外壳和芯形态
变压器的类型:
声频变压器:这些变压器可见于扬声器以及其他声频设备。
自动变压器:该变压器是指仅有一种普通绕组,并仅用于初级和次级电路,具有广泛应用
底座安装变压器:该变压器具有一个附加装置,用作底盘。
芯片平衡-不平衡变换器:这是一种用于电子装置的阻抗变压器。该变压器可以将平衡负载转化为不平衡负载。
线圈管:这是一种小型变压器,可以方便安装在电子装置之上,具有广泛用途。
电流变压器:该变压器可以在电路中改变电流,可以在任何需要的位置提高、降低电压,普遍用于仪表和继电器中。
安装DIN轨道和面板的变压器:这是一种支架系统,可用于多种不同变压器。
Lan以太网变压器:用于向铜线传输以太网数据标准。
照明变压器:这些基本上属于漏电变压器,可以针对霓虹灯照明限制电流和防止过载。
PCB变压器:这些变压器利用PCB作为冷却剂,可见于较老的电源变压器,尤其是安装在电线杆上的变压器。
安全现场变压器:大量应用于建筑行业,这些装置可以利用电力工具以及其他装置将电压下降到安全水平
开关型电源变压器:这是一种非常有效的变压器类型,可应用于个人电脑等装置中
电信变压器:其中包括信号变压器,这是一种脉冲变压器,可以用于电信行业。
环形变压器:这是一种环形的变压器,其使用特点在于紧凑的外形以及在约化磁场中工作的能力。
变压器铁氧体磁芯是什么?
一些变压器具有变压器铁氧体磁芯。毋庸置疑,这些磁芯的目的是为了在变压器内部转换磁通量。这些磁芯与叠片铁芯相比成本较高,因此不是非常普遍。
这些装置一般作为开关式电源的部件。铁氧体处于一种粉末形态,适合于变压器很高的工作频率。这些装置还可以处理大量电力,无须增加装置的尺寸。
传输-不平衡变压器是什么?
平衡-不平衡变压器是一平衡和不平衡的混成词。该装置是指这些变压器的功能,将某一平衡信号转变成为一种不平衡信号。这些装置的使用范围异常广泛,您将会发现很多不同应用,其中包括可用于传输线。
传输线平衡和不平衡变压器是非常简单的装置,通常仅有几个同轴电缆绕组。这些装置可以应用于多种材料。这些装置有时候使用,有时候不使用磁性材料,通常采用铁氧体磁芯,但属于所有变压器应用中的最简单类型。
什么是自耦变压器?
自耦变压器一词于1934年第一次成为商标,由通用无线电公司拥有,但该商标已经于2002年到期。随后,自耦变压器商标被仪器设备公司购得,目前属于该公司的商标。一种变化就意味着一种不同变压器。这些变压器一般属于自动变压器设计,可用于变更输出电压。这些变压器的运行需要恒定交流电压。
这是一种非常普遍的变压器类型,适合先进的测试应用到简单的照明亮度调节开关等多种应用。
这些装置的功能主要表现在,线圈的匝数可以变化,意味着输出电压可以按照需要变化。通过这些装置,用户可以很精确地变更输出电压,使其成为异常灵活和有用的装置。
电刷属于自耦变压器部件,很好地反映了他们的灵活性。这些装置输出的电压由接触绕组电刷的总面积确定。这些电刷可以非常精确地调整,从而使自耦变压器具有优异功效,可以针对输出电压进行精细控制。
自耦变压器具有非常宽泛的应用,适合于很多不同的连接装置类型。其中一些属于开关装置,可以从外部开启或者关闭,另外一些是比较简单的装置,可以使电线包裹实心,然后与大拇指连接器固定在一起。
自耦变压器可用于爱好应用,作为可变电源,由此某些连接器也专门针对这一目的设计。很多自耦变压器上面配备标准墙插销,通常适用于某些特殊电子设备和应用,这些设备和应用无法利用标准墙电压操作,从而需要外部变压器来使装置避免过载。
自耦变压器的重要优势之一是电刷具有足够的阻抗,可以进行精确调整。可以利用标注输出电压的刻度盘钮进行调整。按照不同装置,自耦变压器在尺寸上各有不同,用户可以旋转装置上的旋钮至较高或者较低电压,从内部改变与线圈接触的电刷面积。
这些刻度盘上标注了很多刻度,因此自耦变压器的输出可以依据通电的装置自行设置。例如,如果您拥有要求60伏的电子设备,并且希望利用120伏的墙电压运行,您可以使用自耦变压器上面的刻度盘,精确调整输出,利用电压表确定,然后插上装置,给予装置适当电压,保护其免于损坏。
自耦变压器旋钮
大多数自耦变压器都可以使用一个置于刻度盘内部的简单旋钮进行调整。旋钮通常印制了箭头,用户可以由此了解任何特定时间调整的电压设置。
旋转旋钮要求用户克服装置内部的电刷阻抗,同时还应轻松进行精确调整。当然这些旋钮的材料可以保护用户避免触电,使装置可以安全使用。
由于装置的不同尺寸,旋钮的尺寸可能具有很大变化。关于爱好和家庭应用的自耦变压器装置,其一般设计具有大众性,因此旋钮可以轻松地用手旋转。比较小的装置可以使用不太方便的旋钮来调整电压,尤其当这些装置出厂时已经设定好,当实现正确输出电压之后就可以基本固定。