让我们了解一下LED现象
自从人类开始使用电力照明以来,发光二极管也许应被视为最具革命性的进步。
LED属于半导体二极管,这种电子装置只允许电流单向通过。一块非常纯净的半导体材料可以掺杂不同元素来改变其电特性,形成多余的正电荷或者负电荷(p掺杂和n掺杂)。将这两种具有微小差别的半导体放在一起就构成了一个PN节,从而形成二极管。在PN节中,P端具有多余的正电荷,而N段具有多余的负电荷。
当在PN节上施加电压时,电子就会从N区向P区移动。当电能流过PN节时电能就转化成光。这一转化的电能取决于不同类型的掺杂半导体,并决定了产生有色光的波长。
用于照明的LED灯最初于二十世纪六十年代开发,但最初只是作为指示应用(即作为使某物更为醒目的光源),仅利用其主要特性。
第一个LED是红色的,其立即被用于信令应用。在二十世纪七十年代,可见光谱继续使用绿色,黄色和橙色的LED使其变得更加完整,而新的应用持续发展,尤其是用于计算器,数字手表和测试设备LED显示屏.
二十世纪八十年代,人们开发了新的LED技术,基于新型材料进行二极管制造,由此形成了更为有效的新一代LED灯,不仅能量消耗低,而且亮度最高可以增长十倍。亮度增加使其更有利于户外标志物应用。
二十世纪九十年代,开发脚步比以往更快,新型高亮度LED(HB-LED)开始生产,广泛应用于交通照明等以往从未涉及的其他应用。几年以后,一家LED开发领域最重要的公司日亚公司制作出了高亮度的蓝色LED。这是LED技术向前迈出的重要一步,因为通过在这一蓝色HB-LED上面涂上磷光剂,就能够制作出首款白色LED,从而一下子就可以进入到照明应用时代。
今天,LED已经具有很高的性能,远远超过人们的最初期待。实际上,LED系统可用于并适合于任何照明应用,其中包括泛光照明以及远距离照明,最远可以达到100米。在最近的实验室测试中,白色LED灯已经实现了每瓦特100流明以上的性能,使其成为有关节能照明应用的理想装置。
RS Components公司对于LED灯市场的巨大潜力具有敏锐感觉,与飞利浦照明等主要LED灯的制造商和开发商保持经常合作,旨在提供更广泛和更新型的LED照明解决方案。