显示器与工业监控器概述
总体来说,显示技术是发展最快的技术领域之一。过去的最简单电视显示器笨重而易碎,体型庞大。但是,如今,液晶显示器在轻巧、耐用的容器中提供丰富、高质量的视觉信息。能实现电发光的挠性材料,大大地扩宽了显示器的功能和灵活性,使电子显示产品经历了某些最激动人心的发展,按字面意义,这些显示产品可像一张纸一样被卷起。
显示技术也依赖于一些非常简单的、行之有效的方法。例如,真空荧光显示器向机器操作员或消费者提供一种非常简单的视觉信息,清晰、易读且可快速变化,是定时器和其它变量信息的理想选择。
大多数工业显示器被用于复杂操纵流程。但是,当电脑成为工业场所的共同特征,即使当今市场上的标准电脑显示器也比可用显示器更加持久耐用。在某些情况下,这些设备的效率更高、能无限期地显示相同信息,而非永久固定于屏幕里。
工业监控器的定义
工业监控器的目的在于,在工业环境下提供某种形式的视觉信息。这些都是电子显示器。
与市场上消费者的选择相比,工业监控器通常构造坚实,有更好的抵御冲击、防潮及抵御其他环境污染物的能力。这些设备通常很坚固,但作为电子产品,也要保护其精密电路,以实现其功能。
电子显示器的定义
电子显示器可被描述为利用电子技术提供视觉信息的任何设备。根据应用,它可以是一个视频显示器或更为简单的设备。
如今,大多数情况下,电子显示器指的都是电脑显示器。和已经被其大范围取代的阴极射线管显示器相比,这些设备外形较小、重量更轻,在许多方面更加耐用,纯平显示器已成为最受欢迎的电脑显示器。
电子显示器大小不一。从超高质量的超迷你版智能手机显示屏到体育场及其它大型公共场所所用的大型电子显示屏;这些显示技术在许多方面较为相似。工业环境中,要考虑的电子显示器品质主要与显示器在所安装环境下的耐久性和适用性有关。
现有显示器和工业监控器的类型
正在使用的电子显示器有很多不同类型,包括液晶显示器,即通常所说的LCD。还有曾经电脑常用的大型而笨重的CRT显示器。
等离子显示器是另一种选择,在消费市场非常流行,但也同样适用于其他应用。
电脑显示器通常极其复杂,而一些工业显示器的构造实际上则非常简单。这些显示器通常设计用于提供特定反馈信息,例如监控当前电路及其它小范围电路,因此允许设计简单性。工业显示器的构造便于操作员站立于设备旁查看电子显示器信息,并适应暴露于十分危险的材料时的情况。
此外,一些工业显示器只显示文本而其它显示器则能同时显示文本和图形。采用何种设计很大程度上取决于应用及通过显示器所需传达的信息。
背光显示器的定义
背光显示器用于LCD液晶显示设备。LCD组件自身不产生任何光线,而依赖于背光照明来生成图像。
有关LCD背光的简单例子是电子表背光显示器,可实现在无光环境中读取数字。
显示边框的定义
显示边框仅指环绕显示器周边所用的材料,可以是塑料、金属或其他适用材料。这一术语来源于首饰,用于描述首饰中支撑宝石的部分。
显示电缆的定义
显示电缆是专门设计的输出电缆或能与显示器连接的电缆,有许多不同类型的电缆,包括HDMI、VGA和其他类型。在工业生产中,通常用螺丝等紧固件固定这些电缆以确保其与显示器背面和视频源完全了解。
显示控制器的定义
视频显示控制器是专门设计用于视频显示器的集成电路。它集成一个视频信号发生器,这个发生器将视频输出信息传输至显示器。
显示过滤器的定义
这些过滤器是置于显示器前端的物理设备,减少眩光,在某些情况下,提供单向浏览并增加隐私保护度。显示过滤器也可用于消除屏幕上的静电积累,其对电子设备及组件构成威胁。
显示界面包的定义
显示界面包包括所有构建显示界面所需组件。该术语有时指构建显示器所需的物理组件,有时指电子元件。
显示逆变器的定义
显示逆变器也称屏幕逆变器。这是一个反转当前可用电源的电子组件,可利用交流电来为LCD显示器或其它显示器供电。
电发光片逆变器的定义
电发光片逆变器旨在通过电流反转为监控应用的电发光薄膜供电。
电发光片的定义
电发光片由一种可用于设计照明系统的材料构成。其手感接近图画用纸的手感,易于使用,通常用于显示器的背光照明。
LCD彩色显示器的定义
LCD彩色显示器是平面显示器的一种,利用液晶来实现显示功能,但还需一个背光因子,因为液晶显示器自身无法生成光。液晶彩色电脑显示器是最受欢迎的类型,因为其具有高分辨率,并产生较清晰而简洁的线条。
液晶彩色显示器在工业生产中也大受欢迎。其设计通常轻盈但耐用。LCD显示器尺寸大小不一,可适用于桌面电脑或适用于向整个房间人员告知机械条件的显示器等等。由于其可无限期地在屏幕上显示相同信息而无需将图片永久固定于屏幕上不发生变化,LCD显示器也适用于许多工业应用。
这些都是最受欢迎的用于不同应用的显示器类型。由于其轻盈、小巧、坚固并能生成高质量图像,工业应用中,它们普遍已取代CRT显示器。
LCD单色显示器的定义
LCD单色显示器的功能类似于LCD彩色显示器,但只能在显示器上显示一种颜色。这些都是显示简单信息,如数字、字母等等的常见方案。单色显示器有时能显示图形,但其缺乏更复杂的彩色显示器和一些颜色显示的多功能性。
LED显示器的定义
LED显示器是平面显示器的一种,使用发光二极管来显示图像。这些都是非常有效的显示器。在某些应用中,它们特别适合于工业使用。
LED显示器常用于标志和广告牌。LED显示器也用作平面显示器,但是,它们更适用于工业用途。
OLED显示器的定义
OLED显示器是利用电致发光材料来生成图像的精密设备。电流通过电致发光材料,来生成图像。
OLED显示器不同于标准LCD显示器,原因在于,若离开任何单独背光组件,OLED显示器将不能运作。这些显示屏幕设计灵活,是市场上电子显示器创新类型之一。
OLED显示器因其能够有效显示高对比度图像,以及非常高效地显示非常丰富和深黑色调的能力而出名,液晶显示器往往缺乏该能力。
触屏配件的定义
触屏配件包括多种不同配件,使触屏设备更易使用,并保护触屏设备。
工业生产中,用于保护的触屏配件很常见,包括屏幕保护器,例如一层贴在屏幕顶部的薄材料,防止划痕和其他损害的发生。保护装置还包括保护套,其中一些保护装置被设计用于允许操作员触摸设备屏幕而保护其余设备不受潜在危险环境的威胁。
触屏配件还包括特殊类型的触屏笔,可用于在屏幕上选择选项或直接在屏幕上书写。这常常使用户能以更大程度的灵活性和舒适性来操作设备。
其他配件包括充电器、接口连线等等。
触屏传感器的定义
触屏传感器是从屏幕获取用户输入信息并将其转换为部分设备的一种操作行为。当前所用的常见触屏传感器是电容式触屏传感器。这些设备有一块被导体覆盖的玻璃。屏幕有一个静电场。静电场以电容为单位测量。人体也是一个电导体,因此,当操作员的手指与屏幕接触时,静电场受到干扰,可用作输入的一种形式。
利用两种不同层材料,电阻触屏传感器在屏幕上测量电阻的变化,这可转换为一种电子信号并用于向设备输入信息。
有的传感器利用声波来向设备输入信息。
不同触屏传感器具有不同优点和缺点。例如,坚固的电容式触屏器要求用户无需加压来输入设备信息。然而,若用户戴手套或使用电绝缘子外围设备,就不能操作这些触屏器。
在戴手套或使用任何电绝缘装置情况下,可使用电阻触屏设备。但是,需要加压将信号输入设备,屏幕的耐用性通常不及电容电阻设备。
VFD(真空荧光显示器)的定义
真空荧光显示器在消费设备及工业生产中很常见。这些设备能生产极其明亮的显示效果,该清晰度非常适用于工业环境。
真空荧光显示器可显示七位数字和字母。这些设备也可用于点阵设计,以更加灵活地显示。
这些显示器可支持多种颜色,效率很高,而且生产成本较低,可生成光而不产生过高温度,这使其便于应用于许多不同应用。在某些情况下,过滤颜色来使显示数词的颜色更丰富、更醒目,或仅仅向操作员提供额外视觉信息。